maxon Story

La jeringa inteligente

Temas

Template DriveTech 1500x1000 seringue connectéTemplate DriveTech 1500x1000 seringue connecté

Predictiva, preventiva, personalizada y participativa: la medicina P4 ya es una realidad y los dispositivos médicos conectados están a la vanguardia del proceso. Valorado en casi 250 000 millones de euros en 2016, se espera que el mercado global de terapias biológicas crezca un 10 % cada año, según el estudio Transparent Market Research. Para asegurar esta expansión, los dispositivos médicos para la administración de fármacos deben ofrecer una fiabilidad y una precisión impecables de cara a garantizar la seguridad del paciente. Un ejemplo reciente de ello es la pluma inyectora motorizada y «conectada», un proyecto dirigido con orgullo por maxon Francia.


La pluma inyectora motorizada: un dispositivo médico conectado y autónomo


En ocasiones denominada «jeringa conectada», la pluma inyectora motorizada es un dispositivo médico que puede administrar un fármaco a un paciente mediante inyección. Es especialmente adecuada para el tratamiento de la diabetes, una enfermedad crónica de prevalencia creciente en la mayoría de los países del mundo, de acuerdo con la OMS. En el contexto de la medicina P4, la pluma inyectora sustituye a las inyecciones con jeringas tradicionales y ofrece una mayor facilidad de uso y una mejora de la calidad de vida de los pacientes.


Es una solución autónoma para la administración de fármacos que se programa de forma remota y que también es capaz de identificar el tipo de fármaco inyectado. Por ello, este producto tiene un rango mucho mayor de usos que el simple tratamiento de la diabetes.


Una aplicación de know-how mecatrónico de alta tecnología


Desarrollado en colaboración con maxon Francia, este producto representa una proeza tecnológica con su combinación de las mejores tecnologías de la mecatrónica, los dispositivos de interconexión moldeados y la conectividad (RFID y Bluetooth) en un objeto del tamaño de una pluma estilográfica.


Motorización de maxon


La pluma inyectora incorpora un motor DCX12S de maxon, bien conocido por su potencia inigualable con su diámetro de tan solo 12 mm. Los motores de maxon son una garantía de calidad, ya que contienen componentes de alta categoría que garantizan la fiabilidad y la precisión esenciales para el éxito de sistemas de inyección de fármacos.

Template DriveTech 1500 x 1000 image textes DCX


Miniaturización de los componentes


En esta pluma inyectora, cada componente ha sido optimizado para ahorrar el máximo espacio posible. Para este conjunto mecatrónico de alta tecnología se precisó el desarrollo de un reductor especial y un mecanismo de husillo y tuerca. La electrónica también se diseñó especialmente con el objetivo de la miniaturización. Se utilizaron los últimos avances en dispositivos de interconexión moldeados para integrar los circuitos electrónicos directamente en la estructura de la carcasa.


Electrónica y conectividad de última generación


Este pequeño dispositivo está repleto de capacidades tecnológicas. Puede, por ejemplo, utilizar la tecnología NFC para identificar el producto que se va a inyectar. Para la comunicación, la pluma está conectada en red a través de Bluetooth, lo que permite su programación y monitorización remotas. También está equipada con una pantalla OLED que permite realizar un seguimiento del proceso de inyección y con una pantalla táctil capacitiva que permite al paciente controlar la velocidad de inyección en todo momento.


La empresa maxon Francia dirige proyectos a la vanguardia de la innovación médica


Para obtener este resultado, maxon Francia desempeñó un papel importante en las fases iniciales en las que se definía exactamente lo que el cliente necesitaba. La empresa se concentró entonces en la búsqueda de los elementos tecnológicos más innovadores, como los dispositivos de interconexión moldeados y la conectividad, para lograr la máxima integración. También maxon Francia coordinó a todos los demás socios del proyecto y aportó sus conocimientos en varios ámbitos:

  • La supervisión global del progreso del proyecto
  • La selección del motor más pequeño que combinara alto rendimiento y eficiencia
  • La elaboración de un diseño integrador que permitiera una miniaturización extrema
  • El diseño de un sistema electrónico completo, motorizado y conectado en red (electrónica personalizada de servocontrol, potencia y conectividad, además de reductor y mecanismos de transmisión a medida)
  • La selección de los mejores socios con experiencia en la producción comercial de los elementos tecnológicos elegidos.
     

 

En conclusión


La miniaturización es uno de los grandes desafíos de los dispositivos médicos. Hace ya mucho tiempo que maxon Francia es conocida por sus motores de precisión. Hoy en día continúa consolidando su experiencia en ingeniería mecatrónica, aportando un verdadero valor añadido al mercado de los dispositivos médicos conectados.
La pluma inyectora es un buen ejemplo del tipo de proyectos complejos en el que el alto nivel de know-how de la empresa permite la colaboración en todas las fases del ciclo de desarrollo, desde el diseño hasta la producción comercial.

 

Autor: maxon France