maxon Story

IP65, IP67, IP68… ¿qué significan los grados de protección?

Temas

Template DriveTech 1500 x 1000 image textes protection IP IDX_waterjetTemplate DriveTech 1500 x 1000 image textes protection IP IDX_waterjet

Cualquiera que haya trabajado en un proyecto que requiera una unidad de motor eléctrico, seguro que se ha encontrado con los términos IP65, IP67 y IP68. ¿A qué se refieren estos grados de protección? ¿Qué protección debería elegirse en función del respectivo proyecto? Aquí ofrecemos una breve respuesta a estas preguntas.

Selección del motor con protección IP en función de la aplicación

El grado de protección IP es un factor importante que debe tenerse en cuenta a la hora de elegir una unidad de motor, ya que el grado elegido variará en función del uso (exteriores, riesgo de penetración de polvo/agua, etc.). Para evitar cualquier riesgo de incendio en caso de filtraciones de agua o daños debido al polvo, es aconsejable elegir un grado de protección IP65, que impide completamente la entrada de aire y previene de forma satisfactoria las filtraciones de agua. Este es el caso de las unidades de motor con electrónica integrada IDX.

Para aplicaciones más exigentes en las que se requieren protecciones específicas, como en un entorno hostil o en la industria alimentaria, los equipos de maxon pueden ofrecerle el desarrollo específico de protecciones adecuadas para su solución IDX. Póngase en contacto con nuestros equipos.

¿Necesita una solución motorizada con protección IP?

Descubra nuestra gama IDX

Template DriveTech 1500 x 1000 image textes agriculture IDX56 IP65_
Motor compacto IDX con carcasa con protección IP65 de serie

¿Qué es el grado de protección IP?

Se trata de un estándar definido por la norma internacional CEI 60529 de la Comisión Electrotécnica Internacional. Permite determinar si, por ejemplo, el equipo eléctrico es resistente al polvo o a la intemperie. Además de para el sector industrial, está orientado a ámbitos como el alimentario y el farmacéutico. Los grados IP también se han convertido en un argumento de venta para los smartphones. En general, este estándar garantiza la protección y la resistencia de un producto frente a la entrada de materiales sólidos y líquidos. Esto está directamente relacionado con el riesgo de daños en los dispositivos hasta que ocurra un incidente, como la rotura o un incendio. Por ello, en un contexto industrial, el grado de protección garantiza que un equipo pueda, por ejemplo, permanecer en el exterior sin riesgo de daños ni riesgos para la seguridad personal.

El IP es importante para los fabricantes

Entre los diferentes estándares que certifican la seguridad y durabilidad de los equipos, el grado de protección es fundamental a lo largo del proceso de fabricación. Por ello, asegurarse de que un equipo, como un motor, cuenta con certificado IP y que el estándar es adecuado para su uso, resulta algo fundamental para fabricar productos propios.

De forma similar a la protección contra incendio de los juguetes, los IP requieren que los fabricantes de equipos realicen pruebas de laboratorio para definir el nivel de protección. El objetivo es certificar el producto con su grado IP o, de forma alternativa, rechazarlo y volver a pasar por ciertas fases de fabricación.

Por ello, para los fabricantes, los grados IP son una herramienta fundamental para garantizar la calidad de sus productos y la satisfacción de sus clientes, ya sean particulares o profesionales.

¿Desea obtener más información acerca de IDX?

Póngase en contacto con nuestros expertos.

¿Cómo funcionan los grados de protección IP?

Los grados de protección se basan en dos códigos numéricos que definen exactamente el nivel de protección. El primer dígito señala la resistencia a los sólidos y el segundo indica la resistencia a los líquidos. Por ello, todos estos grados de protección tienen la forma de «IP» seguido de dos dígitos. En general, cuanto más alto es el número, mayor es la protección frente a sólidos pequeños y mejor es la hermeticidad.

El primer dígito: resistencia a los sólidos

El primer dígito que sigue a «IP» se refiere a la resistencia del dispositivo frente a objetos sólidos:

  • 0 = Cero significa que no hay protección contra la penetración de partículas sólidas, objetos o polvo.
  • 1 = El objeto o el equipo está protegido contra cualquier objeto sólido que mida más de 50 mm.
  • 2 = El objeto o el equipo está protegido contra cualquier objeto sólido que mida más de 12,5 mm.
  • 3 = El objeto o equipo está protegido contra cualquier elemento sólido que mida más de 2,5 mm. Esto es válido, por ejemplo, si un usuario intenta insertar herramientas de precisión, objetos cortantes, etc.
  • 4 = El objeto o el equipo está protegido contra cualquier objeto sólido que mida más de 1 mm, es decir, otros tipos de herramientas o incluso tornillos.
  • 5 = Este grado de protección indica que el objeto está parcialmente protegido contra el polvo. En otras palabras, el polvo puede introducirse en grietas del equipo, pero no puede causar daños. También garantiza que no es posible el contacto.
  • 6 = En este caso, el producto está completamente protegido contra el polvo. El polvo no puede introducirse en las grietas, por lo que no puede causar daños ni suciedad bajo ninguna circunstancia.
     

El segundo dígito: resistencia a los líquidos

La protección IP frente a los líquidos se refiere tanto a la cantidad de agua como a la profundidad de la inmersión o incluso la fuerza de un chorro.

  • 0 = Cero significa que no hay protección contra la humedad o cualquier líquido que pueda entrar en contacto con el dispositivo u objeto.
  • 1 = Esto indica que el objeto está protegido frente a líquidos que caen verticalmente sobre él.
  • 2 = El objeto está protegido de las gotas que caen en un ángulo de 15 grados.
  • 3 = En este caso, el objeto está protegido frente a los líquidos pulverizados en todas las direcciones, siempre que no superen los 60 grados.
  • 4 = El objeto está protegido de las salpicaduras.
  • 5 = Este grado garantiza la protección del dispositivo frente a las proyecciones de agua.
  • 6 = El objeto está protegido frente a los chorros de agua aplicados con fuerza, por ejemplo con un dispositivo de limpieza a alta presión.
  • 7 = En este caso, el objeto es estanco a una profundidad máxima de 1 m.
  • 8 = El objeto es resistente al agua más allá de una profundidad de 1 m. El agua puede penetrar en el equipo pero no lo daña.
     

¿Desea obtener más información acerca de IDX?

Póngase en contacto con nuestros expertos.

Autor: Madeline Vassaux