Expert Blog

Escobillas de metales preciosos y escobillas de grafito

Temas

RE25_GB_closeRE25_GB_close

¿Cree que su aplicación se beneficiaría más de un motor DC con escobillas que de un motor EC sin escobillas pero no sabe qué tipo de escobillas escoger? Una de las preguntas más frecuentes es: ¿cuál son las diferencias fundamentales entre las escobillas de grafito y las de metales preciosos?

Si usted tiene una aplicación de inicio/parada con una gran carga, como una bomba, las escobillas de grafito son la opción más efectiva. Si necesita un movimiento cíclico bidireccional, estas escobillas se capaces de soportar los respectivos picos de corriente producidos. En los sistemas ópticos, estas escobillas no serían adecuadas debido al polvo del grafito.

REmax24_EBCLL_SL_1WE_cutted (1)
RE25_short_GB_cutted
REmax24_EBCLL_SL_1WE_cutted (1)
RE25_short_GB_cutted

Un motor DC RE-max de maxon con escobillas de metales preciosos.

1/2

Si su aplicación no requiere el rigor de las escobillas de grafito, como un ventilador, las escobillas de metales preciosos son la opción adecuada. Esta solución rentable se utiliza habitualmente en diseños con funcionamiento continuo y menores cargas de corriente. A pesar de que esta opción de escobillas es más sensible a los arcos eléctricos por inducción, los motores DC de maxon con escobillas de metales preciosos disponen de CLL, o larga vida útil del capacitor, que utiliza un filtro RC entre los segmentos del conmutador para suprimir las chispas de las escobillas. Usando el concepto CLL también se reducen las emisiones electromagnéticas totales y se aumenta la capacitancia terminal, lo que funciona como un cortocircuito para cambios rápidos de tensión. Además, una capacitancia terminal mayor evita el aumento de la corriente sin carga y de la temperatura total del propio motor. Más abajo encontrará una práctica tabla facilitada por Urs Kafader, director de formación de maxon, con detalles adicionales que no se han mencionado.

Si no se ve capaz de tomar una decisión por sí mismo y necesita asistencia, nuestros experimentados ingenieros de ventas de todo el mundo estarán encantados de recibir su llamada. Si no está seguro de con quién ponerse en contacto, visite nuestra página en http://www.maxonmotor.com/maxon/view/content/contact. 

Tabelle
Autor: Angelica Perzan