maxon Story

Equipos de manipulación de materiales

Temas

2022 Parvalux equipement de manutention22022 Parvalux equipement de manutention2

Si usted tiene un negocio de fabricación, almacenamiento o distribución, es probable que la manipulación de materiales sea una tarea que realice cada día. El buen funcionamiento de cualquier almacén o fábrica depende de que las materias primas, los componentes y los productos acabados se procesen de forma eficiente y segura. La correcta ejecución de tales tareas puede ayudar a un negocio a obtener una ventaja competitiva.

Template DriveTech 1500x1000 parvalux manutention3

Optimización de los equipos de manipulación para operaciones industriales

Vivimos en una economía que funciona las 24 horas del día y para disfrutar de un funcionamiento constante se requiere un proceso eficiente con el apoyo de los equipos adecuados. Hay diferentes variedades de equipos de manipulación de materiales: desde unidades de funcionamiento manual hasta sistemas motorizados y especializados para la manipulación de bidones, bobinas, paquetes y vidrio. Si los equipos de manipulación adecuados se posicionan correctamente en un flujo de trabajo, incrementan la productividad y contribuyen a mejorar la salud y la seguridad.

La empresa Packline Materials Handling diseña y fabrica equipos de elevación y manipulación desde 1993 en su sede de Poole (Reino Unido). Su gama «Compac» de equipos de manipulación de bidones, bobinas y rollos de acero inoxidable es perfectamente adecuada para entornos de sala blanca. Packline se ha consolidado como proveedor líder de equipos de manipulación de materiales para las industrias alimentaria, de bebidas, de productos lácteos, farmacéutica y médica. La empresa se ha ganado una reputación envidiable en todo el mundo por su desarrollo de soluciones personalizadas de manipulación de materiales que permiten a sus clientes incrementar la productividad y disfrutar de una ventaja competitiva real.

«Llevamos varios años trabajado con Parvalux y es un socio en el que confiamos».

Motores adaptados a los requisitos de la aplicación

Inicialmente, Packline se puso en contacto con Parvalux en 2006 porque estaba buscando un nuevo socio para sistemas motores. Para cumplir las especificaciones de rendimiento requeridas en la gama de productos Packline, se realizó una serie de modificaciones a la combinación de motor DC PM5063 y reductor GB4 de Parvalux, y se construyó y envió a Packline una unidad de muestra para que su equipo de desarrollo la probara y evaluara. Esta combinación ha demostrado ser un gran éxito y enfatiza la capacidad y fiabilidad de la unidad motriz de Parvalux. Packline la sigue adquiriendo a día de hoy.

El director ejecutivo de Packline, Paul Winter, explica: «Llevamos varios años trabajado con Parvalux y es un socio en el que confiamos. Se toman tiempo para comprender lo que queremos conseguir y han desarrollado excelentes soluciones motrices que refuerzan el lema “La fiabilidad viene de serie” que cada cliente de Packline se ha acostumbrado a esperar de nuestra marca». 

Autor: maxon France