maxon Story

El futuro de la agricultura

Temas

Farming_HeaderFarming_Header

Ya sea en el campo, en el establo o en el invernadero, los robots y drones se encargan ya de muchas tareas. Esto es lo que pueden hacer.

Farming1

Recolección en el invernadero

Habilidad:

Los robots y el uso de software de procesamiento de imágenes han dado lugar a nuevos sistemas de recolección de cultivos de alto valor, como los tomates. Los robots recolectores en los pasillos del invernadero pueden distinguir los cultivos maduros de los verdes, recolectarlos y empaquetarlos en cajas.

Ventajas:

  • Recolección las 24 horas del día
  • Menor carga de trabajo para el personal recolector
  • Análisis de datos
Farming2

Manipulación de materiales en el invernadero

Habilidad:

Los robots que trabajan de forma segura codo con codo con humanos pueden realizar tareas manuales, como dividir plantas. Pueden mejorar también la colocación de las plantas, por ejemplo.

Ventajas:

  • Mejora de la calidad de las plantas
  • Reducción del uso de agua, pesticidas, herbicidas y fertilizantes
  • Reducción de los costes de producción
Farming3

Automatización en el establo

Habilidad:

En el establo, los robots ayudan a reponer pienso, ordeñar vacas y retirar estiércol.

Ventajas:

  • Mayor rendimiento
  • Reducción de la carga de trabajo de los ganaderos
  • Mejora de la salud y el bienestar de las vacas
  • Mejora de la higiene en diferentes superficies del suelo
  • Análisis de datos
Farming4

Drones de imágenes aéreas y de siembra

Habilidad:

Muchos drones están equipados con cámaras multiespectrales y fotográficas, monitorizan la salud y el crecimiento de los cultivos y pueden predecir su rendimiento. Los drones pueden también transportar y distribuir cargas útiles como semillas, herbicidas, fertilizantes y agua. También pueden cargarse y conectarse en estaciones resistentes al mal tiempo y transmitir datos para su análisis.

Ventajas:

  • Muy buena relación costes-beneficios, se obtiene información y se ahorra tiempo
  • Independencia de horarios y ubicaciones
  • Monitorización rápida y eficiente de grandes superficies
  • Grabaciones detalladas de alta resolución
  • Se pueden controlar con alta precisión
  • La documentación y los análisis se realizan respetando el medio ambiente y sin dañar la vegetación
Farming5

Robots fumigadores y desbrozadores

Habilidad:

Los robots están programados para reconocer las malas hierbas en el campo. El objetivo es arrancar las malas hierbas o aplicar pesticidas de manera selectiva.

Ventajas:

  • Reducción del uso de pesticidas
Farming6

Robots para recolectar fruta

Habilidad:

Las máquinas combinan el procesamiento de imágenes con brazos robóticos para cosechar fresas, pepinos o manzanas, por ejemplo. Los robots también ayudan en el control de la calidad y la clasificación.

Ventajas:

  • Recolección las 24 horas del día
  • Menor carga de trabajo para el personal recolector
  • Análisis de datos de la cosecha
Farming7

Navegación autónoma

Habilidad:

Los tractores y otros dispositivos agrícolas se mueven por los campos de manera autónoma (por ejemplo, mediante GPS).

Ventajas:

  • Reducción de la carga de trabajo
  • Posicionamiento relativamente preciso
  • Adaptación a terrenos escarpados
  • Capacidad de aprendizaje
Autor: maxon HQ