Expert Blog

Bobinado en delta frente a bobinado en Y

Temas

EC4pole30_cuttedEC4pole30_cutted

A pesar de que la disposición del bobinado no desempeña un papel fundamental a la hora de elegir un motor, es una información valiosa que merece la pena conocer.

El bobinado rómbico de maxon está dividido en tres bobinados parciales, separados 120° entre sí. Los bobinados parciales pueden conectarse de dos maneras: en «Y» o en «Δ».

En un circuito en Δ, la tensión total aplicada se recibe a través de W1, W2, W3. Tiene su lógica que los circuitos en Δ se utilicen típicamente en motores que pueden alcanzar altas velocidades.

Por otra parte, en los circuitos en Y, en lugar de recibir la tensión total aplicada, se produce un efecto que divide la tensión entre dos bobinados debido al punto neutro. Los motores que utilizan este tipo de circuito tienen típicamente constantes de velocidad bajas, pero constantes de par más altas. Este tipo de bobinados pueden encontrarse en los motores EC flat y EC-I de maxon.

Delta vs Y Winding Arrangement

Si tiene curiosidad por saber si su bobinado tiene una disposición en «Y» o en «Δ», los ingenieros de ventas de todo el mundo están esperando su llamada. Si no está seguro de con quién ponerse en contacto, visite nuestra página en encuentre su contacto local.

Autor: Angelica Perzan