Young Engineers Program
4Space Uniovi y maxon: impulsando el talento universitario en robótica espacial


4Space Uniovi es un equipo multidisciplinar de la Universidad de Oviedo que desarrolla rovers para competiciones internacionales de robótica espacial con el apoyo de maxon y su Programa YEP, Young Engineers Program.
La innovación en robótica espacial no surge únicamente en grandes agencias o empresas aeroespaciales. Buena parte de los avances del futuro se están gestando hoy en universidades de todo el mundo, donde estudiantes de distintas disciplinas trabajan conjuntamente para convertir conceptos complejos en sistemas funcionales capaces de resolver desafíos reales.
Con el objetivo de apoyar este talento emergente, maxon impulsa iniciativas universitarias a través de su Young Engineers Program (YEP). Uno de estos proyectos es 4Space Uniovi, un equipo de la Universidad de Oviedo que desarrolla tecnologías orientadas a la exploración planetaria y participa en competiciones internacionales de robótica espacial.
El valor de la experiencia práctica en la formación de ingenieros
La ingeniería moderna exige mucho más que conocimientos teóricos. Los proyectos multidisciplinares permiten a los estudiantes afrontar retos relacionados con el diseño mecánico, la electrónica, el control de movimiento, las comunicaciones, la programación y la gestión de proyectos, reproduciendo situaciones similares a las que encontrarán en su futuro profesional.
Este es precisamente el enfoque de 4Space Uniovi. El equipo reúne a estudiantes de diferentes especialidades que colaboran en el desarrollo de vehículos capaces de operar en entornos inspirados en futuras misiones de exploración espacial. La iniciativa no solo fomenta la innovación tecnológica, sino también habilidades fundamentales como el trabajo en equipo, la resolución de problemas y la toma de decisiones bajo presión.
4Space Uniovi: un proyecto con vocación aeroespacial
Desde su creación, el equipo ha trabajado en el desarrollo de sistemas robóticos orientados a la investigación y la exploración planetaria. Su principal proyecto es Trast2, un rover diseñado para enfrentarse a escenarios que simulan las condiciones que podrían encontrarse en la superficie de otros planetas.
Desarrollar una plataforma de estas características implica integrar múltiples tecnologías en una única solución. Movilidad, control de movimiento, navegación autónoma, adquisición de datos y manipulación de objetos deben funcionar de forma coordinada para garantizar un comportamiento fiable en condiciones exigentes.
Más allá del propio vehículo, el proyecto ofrece a los estudiantes la oportunidad de desarrollar competencias técnicas y prácticas de gran valor para sectores como la robótica, la automatización, la movilidad avanzada y la industria aeroespacial.
Del aula a la competición internacional
Uno de los principales objetivos de 4Space es participar en competiciones que permitan evaluar sus desarrollos frente a equipos universitarios de todo el mundo.
Entre ellas destaca el European Rover Challenge (ERC), considerado uno de los encuentros universitarios de robótica espacial más relevantes de Europa. Las pruebas reproducen desafíos inspirados en misiones reales de exploración planetaria y exigen a los participantes demostrar capacidades de movilidad, autonomía, manipulación y análisis científico.
La participación en este tipo de eventos proporciona una experiencia única para los estudiantes, que pueden validar sus diseños en entornos muy exigentes y contrastar sus soluciones con las desarrolladas por otros equipos internacionales.
Young Engineers Program: acercando la industria a la universidad
Para que proyectos de esta complejidad puedan avanzar con éxito, resulta fundamental conectar el entorno académico con la experiencia industrial.
A través del Young Engineers Program (YEP), maxon colabora con universidades, centros educativos y equipos de estudiantes que trabajan en proyectos innovadores. El objetivo es facilitar el acceso a tecnologías de accionamiento profesionales y proporcionar apoyo técnico especializado que permita a los participantes desarrollar soluciones más eficientes y fiables.
Esta colaboración permite que los futuros ingenieros se familiaricen con tecnologías utilizadas en aplicaciones reales y comprendan criterios de diseño, selección y optimización empleados habitualmente en la industria.
Tecnología motriz para aplicaciones de robótica avanzada
En proyectos de movilidad autónoma como un rover, los accionamientos desempeñan un papel esencial. Precisión, eficiencia energética, densidad de potencia y fiabilidad son factores determinantes para garantizar el rendimiento global de la plataforma.
Para el desarrollo de su sistema de propulsión, 4Space integró una solución basada en motores brushless ECX Flat, reductores planetarios GPX UP (Ultra Performance) y encoders incrementales de maxon. Esta configuración permite obtener un control preciso del movimiento manteniendo unas dimensiones compactas y una elevada relación entre potencia y peso.
La colaboración técnica entre ambas organizaciones también incluyó el análisis de alternativas de accionamiento y la optimización de la solución para adaptarla a los requisitos específicos del proyecto.
Construyendo el futuro de la robótica espacial
La evolución de sectores como la exploración espacial, la automatización y la robótica depende en gran medida del talento que hoy se está formando en universidades y centros tecnológicos.
Por ello, maxon continúa apostando por iniciativas que permitan a los estudiantes enfrentarse a desafíos reales y desarrollar experiencia práctica con tecnologías de uso industrial. Proyectos como 4Space Uniovi demuestran cómo la colaboración entre universidad e industria puede acelerar el aprendizaje, fomentar la innovación y contribuir al desarrollo de la próxima generación de ingenieros que impulsará las soluciones tecnológicas del futuro.