maxon Story

Pleine puissance aux Jeux Olympiques

Thématiques

Egripment_photo_Olympics_2_1800x1200Egripment_photo_Olympics_2_1800x1200

Les Jeux olympiques de 2020 ont eu lieu à Tokyo, au Japon, en 2021. 10 500 athlètes bien entraînés, originaires de 204 pays différents, se sont réunis et se sont disputés les médailles les plus convoitées dans 33 types de sports différents. C'est le moment où nous sympathisons avec ces guerriers et où nous les regardons avec une attention particulière sur nos écrans de télévision.

Afin d'offrir la meilleure expérience possible pour regarder cet événement depuis chez soi, les organisateurs des Jeux olympiques n'ont utilisé que des solutions de caméras haut de gamme d'Egripment - une entreprise familiale ayant de nombreuses années d'expérience dans ce domaine (depuis 1976). Cette société, basée aux Pays-Bas, n'est pas un nouveau venu aux Jeux olympiques, puisqu'elle collabore avec l'organisation depuis 1984. Grâce à l'acquisition de Kaleidoscope en 1981, spécialisée dans le contrôle des caméras, elle a pu devenir un fournisseur à long terme pour cet événement sportif majeur.

Egripment_photo_Olympics_1_1800x1200

Les systèmes d'entraînement maxon aux Jeux olympiques de Tokyo, au Japon.

Le Comité international olympique a choisi Egripment parce que ses équipements sont réputés pour être innovants, fiables et fournir les images les plus stables. Pour les Jeux Olympiques, Egripment a fourni cinquante têtes de caméra à distance. Parmi ces cinquante têtes, il y a quarante-quatre de leurs dernières têtes de caméra à distance no. 301 et six no. 306. La tête de caméra à distance no. 301 est le dernier modèle de tête de caméra à distance d'Egripment, qui est incroyablement rapide à manœuvrer. Les têtes de caméra à distance no. 306 sont spécialement conçues pour une vue plus large. Chacune d'entre elles est équipée de deux entraînements puissants de maxon. Ces entraînements sont constitués d'un moteur sans balais EC-max 30 mm avec un codeur à 1000 impulsions et reliés à un contrôleur EPOS 2. Cette solution mécatronique complète est responsable de la rotation des têtes de caméra. Au total, cent systèmes d'entraînement maxon étaient présents aux Jeux olympiques, fournissant une puissance optimale pour soutenir la meilleure expérience possible des téléspectateurs. Cinq employés d'Egripment étaient sur place pour suivre le processus et assurer un service optimal.

Catalogue

maxon 2025/26

Le nouveau catalogue fournit un aperçu complet du système modulaire de maxon, avec des fiches produits, des conseils techniques et le guide pratique de sélection maxon.

TELECHARGEZ GRATUITEMENT

Egripment a choisi de travailler avec maxon en raison de la puissance élevée et de la qualité constante des produits, du faible volume combiné à un rendement puissant. Le directeur Philippe Tresfon ajoute : "Les caméras professionnelles se développent très rapidement et deviennent plus petites à chaque édition. Notre département de recherche et développement doit donc s'adapter très rapidement. Cela signifie que nous avons besoin de solutions d'entraînement qui puissent répondre à ces critères."

Egripment_photo_Olympics_2

Les têtes de caméra à distance no. 306 sont spécialement conçues pour offrir une vue plus large.

Auteur: maxon HQ