Expert Blog

Moteurs DC avec ou sans balais

Thématiques

Dans un autre article de blog, j'ai brièvement évoqué les différentes caractéristiques des balais en métal précieux et en graphite. Mais que faire si vous ne souhaitez pas sélectionner le type de balais car vous n'avez pas encore décidé si vous souhaitez utiliser un moteur avec ou sans balais? La question suivante se pose alors: quel système de commutation serait le plus efficace pour ma conception?

Durée de vie:

Une des premières questions à vous poser: quel cycle opératoire et quelle durée de vie souhaitez-vous obtenir? Si vous cherchez un moteur à longue espérance de vie, envisagez d'utiliser un moteur sans balais. La durée de vie d'un moteur à balais est limitée par le type de balais et peut atteindre 1000 à 3000 heures en moyenne, alors que les moteurs sans balais peuvent atteindre des dizaines de milliers d'heures car ils ne dépendent pas de l'usure des balais. Le facteur réducteur est l'usure des paliers.

Efficacité:

En observant les moteurs avec et sans balais, on pourrait penser que les moteurs sans balais ont une efficacité globale supérieure; mais c'est l'inverse avec maxon, grâce au design avec noyau sans fer des moteurs avec balais. Cette conception entraîne une magnétisation permanente du stator et donc l'absence de perte par courant de Foucault. Il existe des pertes par courant de Foucault dans nos moteurs sans balais, qui chauffent le matériel à cause de sa résistance électrique et augmentent ainsi les pertes. L'amplitude des courants de Foucault est proportionnelle à la vitesse; les pertes en Joules augmentent selon le carré des courants induits, donc les pertes de puissance par courant de Foucault augmentent avec le carré de la vitesse. Et plus la vitesse est élevée, plus les pertes par courant de Foucault sont importantes dans les moteurs sans balais.

Nous donnons ici simplement d'un aperçu de l'efficacité du moteur et recommandons d'envisager l'efficacité de l'ensemble de notre système d'entraînement, donc avec les réducteurs et les commandes. 

Actuation:

L'activation des moteurs DC à balais se fait simplement, en utilisant une alimentation en tension DC, voire une pile. Les moteurs sans balais sont légèrement plus compliqués et ils demandent une commutation électronique via une commande, ce qui augmente le nombre total de composants du système. La décision d'utiliser la commutation par bloc sans capteur, la commutation par bloc avec capteurs à effet Hall ou la commutation sinusoïdale avec capteurs à effet Hall, avec ou sans codeur dépend du degré de précision requis.

Il s'agit seulement de quelques-unes des caractéristiques à prendre en compte pour sélectionner un système de commutation. Si vous n'arrivez pas à prendre de décision, nos ingénieurs commerciaux chevronnés disponibles dans le monde entier répondront volontiers à votre appel. Ingénieurs commerciaux dans le monde.

Catalogue

maxon 2025/26

Le nouveau catalogue fournit un aperçu complet du système modulaire de maxon, avec des fiches produits, des conseils techniques et le guide pratique de sélection maxon.

TELECHARGEZ GRATUITEMENT
Auteur: Angelica Perzan