maxon Story
Le vinyle est de nouveau à la mode


Pour beaucoup, l'expérience sonore de l'écoute de la bonne musique remonte à l'époque où l'on mettait des disques. Avec des spécialistes haut de gamme comme Clearaudio qui innovent pour offrir une qualité de lecture optimale, le vinyle est de nouveau à la mode. Un problème de lecture a également été résolu, avec un axe en céramique de maxon.
Que ce soit en raison des propriétés matérielles du vinyle ou de la qualité du son, les disques ont un son différent de celui de la musique numérique. Les disques acquièrent un bruit subtil de craquement et d'éclatement en vieillissant, tandis que la musique numérique comme les CD ou les fichiers MP3 lus à partir d'un disque dur, même dans les meilleures conditions acoustiques, n'est constituée que de zéros et de uns. Existe-t-il une manière plus vraie, plus authentique de vivre la musique ? Les audiophiles privilégient les platines analogiques. Ici, la célébration du véritable plaisir d'écoute commence par la mise en place du disque.
L'auditeur prend son temps pour retirer de sa pochette le groove de jazz distinctif de Louis Armstrong, ou laisse le monde en ligne derrière lui et s'adosse à un fauteuil tandis que le son d'un orchestre de haut niveau remplit son espace. Ici, la voix rauque de Tom Wait donne la chair de poule lorsque le bras de lecture dans le sillon lit le timbre rauque comme des fréquences et joue les vibrations de sa voix incomparable.
Écouter simplement la musique - à l'ère de la distraction numérique et de la disponibilité 24 heures sur 24, le vinyle des années d'or est devenu une nouvelle tendance, et les artistes de tous les genres l'adoptent à nouveau. L'un des moteurs de cette évolution est le progrès de la technologie haut de gamme, l'interaction de composants précis et de matériaux innovants offrant la meilleure technologie de reproduction analogique qui soit, et donc la meilleure qualité sonore.
L'entreprise française Clearaudio, établie de longue date, est pratiquement synonyme de qualité haut de gamme made in Germany. Avec des innovations comme le micro à bobine mobile, elle fait partie des pionniers du marché et les connaisseurs ne tarissent pas d'éloges sur ses appareils. C'est également le cas de la Performance DC, une platine dotée du système breveté Ceramic Magnet Bearing (CMB) qui utilise un axe en céramique de maxon pour un suivi extrêmement précis.
Fonctionnement sans oscillation
En général, la conception de la platine d'un tourne-disque est une condition essentielle pour une lecture sans interférence du sillon du disque. Si, par exemple, la vitesse de lecture fluctue, ne serait-ce que de quelques hertz, la fluctuation du suivi se traduit par ce que l'on appelle le wow et le flutter - quelle que soit la qualité de l'enregistrement dans le studio d'enregistrement ou de l'enregistrement en direct, ou qu'il soit lu comme un single ou un LP à 45 ou 33 1/3 tr/min sur la platine. Les écarts de vitesse modifient la hauteur du son, et il n'est pas nécessaire d'être un amateur de musique à l'oreille exercée pour percevoir les fluctuations minimes de l'enregistrement.
La conception des roulements de la platine est donc plus qu'un simple détail de conception. Dans le Performance DC, le fabricant haut de gamme Clearaudio utilise des paliers magnétiques pour protéger des vibrations perturbatrices de la platine et aussi du bras de lecture. Dans le détail, le CMB (Ceramic Magnetic Bearing), mis au point après de nombreuses années de recherche, se compose de deux aimants homopolaires superposés qui se repoussent mutuellement et garantissent ainsi que la platine de 40 mm d'épaisseur repose sur le roulement sans le toucher, c'est-à-dire qu'elle plane.
L'élément principal du roulement est un arbre en céramique de maxon, rectifié et poli avec précision, qui peut être lubrifié avec une seule goutte d'huile. maxon est spécialisé dans les technologies de précision et développe et fabrique des composants en céramique extrêmement complexes (moulage par injection de céramique, ou CIM en abrégé) sur son site de Sexau. Elle dispose d'une expertise spécifique dans la conception d'applications impliquant des défis tels que les champs magnétiques et la haute concentricité. La céramique en tant que matériau technique offre un état de surface presque parfait pour cela : elle est extrêmement résistante à l'usure, possède de bonnes caractéristiques de glissement et n'est pas magnétique. Les effets du CMB dans le Performance DC avec l'arbre en céramique de maxon sont un frottement de roulement extrêmement faible et un suivi bien meilleur que ce n'était le cas auparavant.
La platine elle-même, qui stabilise latéralement l'arbre du roulement en céramique, est fabriquée en plastique POM (polyoxyméthylène) de 40 mm d'épaisseur, résistant aux vibrations. Pour optimiser la résonance, le plateau de la Performance DC contient également un moteur à courant continu ( DC ) découplé et extrêmement souple, ainsi qu'un entraînement avec une courroie plate rectifiée. Le plateau est lui-même intégré dans un châssis haute densité en bois pris en sandwich entre deux plaques d'aluminium. Le Performance DC peut être associé à diverses versions de micros et de bras de lecture pour former un ensemble complet, par exemple le bras de lecture tangentiel TT5 primé de Clearaudio.
Et pour tous ceux qui aspirent encore aux grésillements et aux pops nostalgiques malgré la qualité du son : mettez un vieux disque et appréciez-le hors ligne et de manière authentique.
À propos de Clearaudio
Le fabricant haut de gamme Clearaudio, basé à Erlangen, développe et fabrique des appareils de lecture analogiques depuis plus de 40 ans. Elle a déjà remporté le prix Plus X, le prix de l'innovation le plus prestigieux au monde dans le domaine de la technologie, du sport et du style de vie. Le fondateur Peter Suchy et son équipe ont attiré l'attention du monde entier en 1978 lorsqu'ils ont mis au point le premier micro à bobine mobile avec un support d'aiguille en bore. C'était le premier de son genre, et il reste une référence de qualité dans la technologie du son. D'autres demandes de brevet et d'autres innovations ont suivi, dont le remarquable roulement magnétique en céramique (CMB) en 2008. L'entreprise familiale s'est consacrée à la reproduction analogique de la musique, notamment sous la forme de ses propres disques audiophiles et de rééditions soignées de disques légendaires de musique classique du label allemand Deutsche Grammophon.