maxon Story

Flybotix et la technologie des drones

Thématiques

images-dt-flybotix-update-header-9f669504images-dt-flybotix-update-header-9f669504

La technologie des drones continue de progresser en fonction des applications spécifiques. Dans cet article, nous nous intéresserons aux drones compacts utilisés dans diverses applications nécessitant une inspection continue et autonome des cheminées, des puits et des réservoirs.

Flybotix a été fondée en 2019 par des ingénieurs qui travaillent dans la robotique et la technologie des drones depuis de nombreuses années. Les cofondateurs Samir Bouabdallah et Alexandre Cherpillod ont suivi le développement de la technologie des drones et ont basé leurs produits sur le besoin d'inspection en intérieur. Leur objectif est de faire en sorte que l'opération coûte le moins possible en termes de sécurité humaine et de temps d'arrêt du processus.

Le drone ASIO de Flybotix convient à l'inspection d'espaces confinés dans une grande variété d'industries, y compris la gestion des égouts, les centrales hydroélectriques, le pétrole et le gaz, et les usines chimiques. Samir Bouabdallah travaille dans le domaine de la technologie des drones depuis plus de vingt ans et trouve que ce domaine continue à être stimulant et passionnant.

images-dt-flybotix-update-5-1500x1000-d8b716c3

Au début des années 2000, les batteries au lithium-polymère sont devenues facilement disponibles, ce qui a permis aux drones électriques d'avoir une durée de vol beaucoup plus longue, les rendant plus pratiques pour les missions dans le monde réel. À peu près à la même époque, la communauté est passée des moteurs DC à balais aux moteurs DC sans balais, dont le couple plus élevé et la fiabilité accrue ont été des facteurs clés de la popularité des quadricoptère. Une fois le problème de stabilisation des quadrirotor résolu, la communauté est passée au contrôle de position par GPS, puis rapidement à la navigation par vision.

Avec l'accélération de la technologie, il y a toujours des avancées qui peuvent être utilisées pour innover les appareils de la prochaine génération. Lorsque Flybotix a décidé de se concentrer sur les vols internes dans des endroits restreints, elle a constaté que les quadricoptère n'allaient pas faire l'affaire. Plus l'encombrement est faible, moins l'appareil est stable. Cela les a amenés à envisager d'autres options. Ils ont opté pour une approche par hélicoptère où seuls deux rotors sont nécessaires, ce qui leur a permis de réduire la taille et le poids de l'appareil tout en augmentant sa stabilité.

images-dt-flybotix-update-1500x1000-d327d7a5

Les défis de la prochaine génération

L'évolution vers la numérisation et l'intégration est essentielle pour le marché industriel d'aujourd'hui. Les produits à usage industriel doivent être équipés d'un nombre croissant de capteurs de différents types afin de mieux détailler les données d'inspection pour l'analyse.

Les applications industrielles continuant à s'étendre, la fiabilité et la robustesse dans un plus grand nombre d'environnements deviennent également un facteur critique. Les drones doivent disposer de leur propre système d'éclairage, de leur propre système de caméra et de leur propre base de capteurs, tout en conservant leur stabilité et une longue durée de vol. Si l'on ajoute à ces capacités futures l'intelligence artificielle pour créer un appareil entièrement autonome, les défis se multiplient rapidement.

L'impact sur Flybotix

Flybotix continue d'améliorer son drone, en explorant les moyens d'intégrer l'électronique et d'assurer la sécurité du drone dans des conditions difficiles. Plus le système devient complexe, plus il doit avoir les bonnes interfaces avec l'électronique embarquée. Actuellement, le drone léger ASIO de Flybotix utilise un système de propulsion breveté pour transporter un système d'éclairage oblique, un véritable appareil photo 4K de 12 mégapixels et un système d'imagerie infrarouge radiométrique. Le système a une durée de vol prolongée allant jusqu'à 24 minutes - l'une des caractéristiques les plus importantes d'un drone d'inspection.

L'intelligence artificielle continuera à jouer un rôle croissant dans la navigation, réduisant ainsi la nécessité d'une intervention humaine. Parallèlement à l'intelligence artificielle, la miniaturisation continuera à permettre à l'entreprise de faire des percées dans un éventail d'applications plus large que jamais. La capacité de voler de manière autonome à l'intérieur et autour des machines, qu'il s'agisse de systèmes d'emballage et de production ou de systèmes d'assemblage à grande vitesse, devrait modifier les capacités d'inspection de nombreuses entreprises.

Les fournisseurs jouent un rôle très important dans la disponibilité des composants et des services. Des fournisseurs fiables doivent être en mesure de garantir plus qu'une simple livraison de produits, mais aussi une qualité élevée en ce qui concerne les produits, les processus et les certifications pertinentes. Un système complet d'inspection en intérieur se compose du logiciel de post-traitement ASIO Explore, de l'application ASIO Flight et du drone ASIO.

Collaboration avec les moteurs de précision

Les partenariats avec les meilleures entreprises sont essentiels à toute avancée technologique et le drone Flybotix d'ASIO n'échappe pas à la règle. Lors de la recherche des moteurs appropriés pour le drone, ils n'ont pas réussi à trouver la meilleure solution en recherchant des moteurs standard. C'était particulièrement vrai pour les moteurs haute performance dont ils avaient besoin pour les rotors du drone ASIO.

Flybotix a décidé de collaborer avec maxon pour l'aider à développer le meilleur moteur pour le projet ASIO. maxon fournira un moteur qui répondra aux besoins spécifiques du projet, ainsi qu'aux futures innovations qui seront développées. maxon est impliqué dans l'EPFL (basée à Lausanne, Suisse), l'une des principales universités d'Europe dont la mission comprend la formation, la recherche et l'innovation. En tant que membre du laboratoire d'innovation, maxon est en mesure de s'ouvrir à de nouveaux concepts, à de nouveaux projets et à de nouveaux marchés, ce qui lui permet d'accroître son potentiel et son expertise dans l'industrie.

images-dt-flybotix-update-3-1500x1000-33a97baa
images-dt-flybotix-update-4-1500x1000-aab0cb13
images-dt-flybotix-update-3-1500x1000-33a97baa
images-dt-flybotix-update-4-1500x1000-aab0cb13
1/2


Lorsque Flybotix a présenté ses idées pour le drone d'inspection miniature, l'équipe de maxon s'est montrée très enthousiaste. Les deux entreprises ont décidé de collaborer à la conception du drone à deux rotors. maxon s'est chargé de développer un moteur DC sans balais modifié spécialement pour les drones. L'expérience de maxon dans la conception et la fabrication de moteurs pour des environnements extrêmes tels que le climat glacial de l'Antarctique, les aspirateurs de l'espace extra-atmosphérique, les pressions des profondeurs marines, la poussière et la saleté des applications industrielles, lui a permis de devenir l'un des fabricants de moteurs les plus innovants au monde.

Lorsque de nouvelles entreprises, telles que Flybotix, proposent des produits de nouvelle génération, il est important qu'elles s'associent avec les bons fournisseurs afin de pouvoir fournir des solutions de haute qualité aux industries qu'elles desservent. En tant qu'acteur majeur dans le domaine de la commande de mouvement, avec une gamme de produits comprenant des moteurs, des réducteurs, des contrôleurs et des accessoires, maxon a été en mesure de développer des produits pour une très large gamme d'applications.

Livre Blanc

Comment développer un drone avec succès ?

Découvrez l'importance de disposer d'une solution motorisée fiable, dédiée et performante pour les drones.

TELECHARGEZ GRATUITEMENT

More information on this topic:

Flybotix Official website www.flybotix.com

maxon UAV  webpage