maxon Inside

Ensemble, comme un tout

Thématiques

Driven ZUB expertiseDriven ZUB expertise

Alors que maxon | zub fête son cinquième anniversaire, les deux départements de développement ont combiné leur expertise pour la première fois. Le résultat ? Le contrôleur MicroMACS6. Ce master de contrôle compact est un composant essentiel des solutions système, comme l'explique Fabian Vogel, directeur général de maxon | zub.

Elles se complètent parfaitement : l'acquisition par maxon de zub, qui avait été mise en vente, en 2017, a apporté des avantages aux clients des deux entreprises. Ils bénéficient de solutions complètes, d'une expertise et d'un réseau de vente mondial, ainsi que d'une gamme de produits élargie. maxon synchronise le développement de solutions de motion control complètes avec les spécialistes de zub. L'un des premiers produits issus de cette collaboration est le MicroMACS6 développé conjointement. maxon peut désormais offrir à ses clients des solutions de système complètes, ce qui signifie moins d'interfaces, une expertise consolidée et des temps de développement efficaces.

Fabian Vogel, quelles forces ont été combinées ?

zub développe des master de contrôles programmables depuis de nombreuses années. Nous voulions créer un produit qui s'inscrive bien dans notre stratégie de développeur de systèmes. Nous nous sommes donc concentrés sur les forces et l'expertise des départements respectifs. maxon a de nombreuses années d'expérience dans le développement de moteurs, d'électronique et de matériel, tandis que zub est spécialisé dans le développement de contrôleurs de mouvement avec étages de puissance, la programmation de logiciels et le développement d'applications.

MicroMACS6_Foto_maxon-post_2 dt

Fabian Vogel, Managing Director of maxon | zub

Pourquoi le groupe maxon développe-t-il des master de contrôle programmables ?

Depuis des décennies, maxon développe et produit des composants d'entraînement et des systèmes mécatroniques. Cependant, les activités liées aux systèmes deviennent de plus en plus importantes et complexes. Les contrôleurs programmables MACS sont donc un composant essentiel de ces solutions système. Le master de contrôle (MACS) peut être utilisé de diverses manières. Parmi les exemples pratiques, citons le traitement répétitif autonome de profils de déplacement, ainsi que les mouvements complexes synchronisés à plusieurs axes et les modules cinématiques complets pour les applications robotiques Scara ou Delta.

Driven ZUB expertise v2

Le MicroMACS6 est de plus en plus petit : il est représenté ici avec une pièce de 1 euro à des fins de comparaison.

Qui peut programmer le MicroMACS6 ?

Toute personne ayant une expérience de la programmation en C. Pour un démarrage rapide et facile, nous proposons gratuitement un kit de développement logiciel. Ce kit de développement fournit des fonctions utiles et quelques exemples de programmation.

Brochure

Multi-axes motion controller

Trouvez des solutions efficaces aux défis les plus complexes, tels que les tâches de positionnement ou de synchronisation multi-axes hautement dynamique.

TELECHARGEZ GRATUITEMENT

Où maxon fixe-t-il la limite lorsqu'il s'agit d'être perçu comme un fournisseur de systèmes ?

Lors du développement d'une application, des questions qui concernent l'ensemble de l'architecture se posent inévitablement. Existe-t-il un contrôleur de niveau supérieur ? Si oui, lequel et quelles interfaces sont utilisées pour la communication ? Quelles sont les capacités en temps réel requises ? Combien d'axes doivent fonctionner ensemble et de quelle manière ? Quelles sont les exigences en matière de plage dynamique ? Quel est le niveau de précision requis ? Et juste comme ça, nous adoptons déjà une approche systémique. Il est important de conserver une identité claire : maxon est un expert en systèmes d'entraînement.

Comment maxon fournit-il un soutien ?

Pour toute question relative à la technologie d'entraînement, le portefeuille de services de maxon est accessible à tout moment. Des architectes de systèmes et des développeurs d'applications expérimentés conseillent ou développent sur demande des solutions spécifiques aux clients.

Quelles sont les principales caractéristiques du MicroMACS6 ?

Le contrôleur de mouvement programmable sans étage de puissance commande de manière autonome entre un et six axes et peut être combiné avec les contrôleurs de positionnement EPOS4 et les servo-contrôleurs ESCON. Sa taille compacte et son rapport prix/performance attractif en font un excellent choix pour l'ingénierie des équipements. Contrairement au MicroMACS6, le MiniMACS6-AMP4 possède quatre étages de puissance intégrés.

Brochure

Solutions électroniques

Nous avons la solution de contrôle de mouvement adaptée pour votre système d'entraînement : standard ou sur mesure, le choix vous appartient.

TELECHARGEZ GRATUITEMENT
Auteur: maxon HQ