maxon Story
Automatisation des pharmacies et technique d´entraînement
![Template DriveTech 1500x1000 Pharmaceutique](/assets/public/caas/v1/media/41072/data/e86224f4efcc73d2b573732ab27c85d8/portrait_ratio3x4/576/template-drivetech-1500x1000-pharmaceutique.png)
![Template DriveTech 1500x1000 Pharmaceutique](/assets/public/caas/v1/media/41072/data/e86224f4efcc73d2b573732ab27c85d8/landscape_ratio16x9/1920/template-drivetech-1500x1000-pharmaceutique.png)
Production en laboratoire, conditionnement, automates de distribution de médicaments en pharmacie: la filière pharmaceutique a commencé à automatiser l´ensemble de sa chaîne d´approvisionnement dans l'optique d´accroître sa productivité. Comment la technologie des moteurs réagit-elle à cet intérêt croissant pour l´automatisation?
L´automatisation en plein essor dans le secteur pharmaceutique
Freinée par le coût initial d´achat et d´utilisation des robots, l´industrie pharmaceutique a tardé à tirer parti de la robotisation. Les progrès technologiques ont favorisé l´utilisation de robots, désormais considérés comme un excellent moyen de gagner en rapidité et donc en productivité. Capables d´effectuer des tâches trois ou quatre fois plus rapidement que l'humain, les robots présentent l´énorme avantage de pouvoir travailler 24 heures sur 24. Dans le même temps, ils peuvent assurer à eux seuls les fonctions de plusieurs appareils, ce qui gagne de l´espace.
Points clés de la robotisation des pharmacies
Que ce soit dans les pharmacies de quartier ou de centres commerciaux, ou dans les parapharmacies: les robots gagnent du terrain. Ces machines résolvent les problèmes de distribution, de stockage et de gestion des stocks, et elles dégagent du temps à consacrer aux clients. Les pharmaciens ont généralement le choix entre deux types de machines:
• Un robot semi-automatique, auquel le pharmacien donne des boîtes qu'il range ensuite automatiquement. Le pharmacien peut scanner les boîtes lui-même ou en charger le robot.
• Un robot entièrement automatique, avec lequel le pharmacien n´a plus qu´à vider un carton de médicaments en vrac que le robot se chargera de scanner, de trier et de ranger.
Quel que soit le système choisi, il permet au pharmacien et au reste du personnel de l´officine de gagner un temps précieux derrière le comptoir et donc d´augmenter les ventes. Pour convaincre un pharmacien d´acheter un robot, celui-ci doit apporter les points suivants:
• Plus de temps. Opter pour un robot signifie réduire le temps consacré à la manipulation et au stockage des produits. Ces gains de temps sont particulièrement précieux aux heures de pointe.
• Plus de productivité. L´utilisation du robot permet de réduire le nombre d´employés au comptoir. Le robot doit également assurer une clarté et une gestion optimales des stocks.
• Plus de place. Un réamménagement des stocks optimise l'espace disponible dans les locaux dédiés, tandis que l´espace de vente au détail peut être augmenté. Les pharmaciens peuvent ainsi agrandir leur espace de libre-service tout en améliorant le confort de leurs clients.
Déchargés des tâches fastidieuses à faible valeur ajoutée, les pharmaciens peuvent se concentrer sur un aspect central de leur activité: les relations avec leurs clients. En se dotant d´un équipement innovant, ils peuvent aussi faire valoir la modernité de leur démarche moderne et susciter la curiosité des clients.
Automatisation: comment lever les obstacles pour les pharmaciens?
Si un système automatisé permet de structurer l´activité, son acquisition représente un investissement important pour une pharmacie. Le pharmacien doit donc être convaincu des avantages d´un système robotisé. Dans de nombreux cas, l´acquisition d´un robot s´inscrit dans le cadre d´un projet de plus grande envergure, visant à augmenter le chiffre d´affaires, à améliorer les procédures de distribution ou, dans le cadre d´un projet d´agrandissement de leur espace de vente qui exige une réorganisation de l'espace de stockage.
L´espace occupé par le robot est problématique, surtout dans les pharmacies de quartier où l´espace est limité. Les pharmaciens doivent donc réfléchir au préalable à leurs besoins et au type d´organisation qu´ils souhaitent développer. Une fois installé, le robot sera difficile à déplacer, la position d´installation doit donc être choisie avec soin. Le propriétaire de la pharmacie doit également allouer du temps pour former le personnel et tenir compte des réactions de toutes les parties prenantes.
La maintenance risque également d´être un point sensible, car son coût reste élevé. Il s´agit de rassurer le pharmacien à tous les points de vue et de les aider à aménager leur officine tout en soulignant les avantages immédiats et à long terme que peut avoir un robot.
Comment les spécialistes de l´automatisation doivent-ils répondre aux préoccupations des pharmaciens?
Pour répondre aux préoccupations des pharmaciens, les fabricants de machines doivent proposer des systèmes robotisés à peu de composants qui permettent pourtant des performances extrêmement élevées. L´espace de travail des pharmaciens étant limité, les robots doivent être aussi compacts que possible. Il est donc crucial de choisir un système motorisé compact, polyvalent et performant, comme la gamme de moteurs IDX maxon.
En premier lieu les moteurs IDX56, disponibles en versions M (200 W) et L (300 W), de taille maximum de 56 mm x 170 mm. Ce moteur est une solution potentielle au problème de manque de place.
Également équipé d´une électronique de commande intégrée (alimentation et commande via CANopen et EtherCat), il assure à la perfection les mouvements de prélèvement et de positionnement des produits (X, Y, Z), l´ouverture et la fermeture des tiroirs, le convoyage des produits.
Lorsqu´elles sont équipées de robots, les pharmacies sont confrontées à des défis importants concernant la maintenance. Une panne est synonyme de perte importante de chiffre d´affaires. Pour rassurer les pharmaciens, les robots doivent exiger le moins de maintenance possible. Toute opération de maintenance encore requise doit être simple. En optant pour le moteur IDX de maxon, vous choisissez un moteur sans balais robuste qui ne demande aucune maintenance pendant toute sa durée de vie.
Vous pouvez aussi consulter en direct des informations sur l´état du moteur, comme sa température, sa consommation de courant, sa vitesse de rotation, etc., via le réseau CAN ou EtherCat, ce qui vous permet de contrôler ces paramètres à distance depuis votre ordinateur. Le contrôle global de votre robot est ainsi grandement facilité. L´utilisation de ces machines dans les locaux d´une pharmacie est à son tour facilitée.