Media Release 2018/01/22

運動控制器擴展EtherCAT功能

EPOS4_EtherCAT_Card
全新EPOS4 EtherCAT擴充卡。©maxon motor ag

maxon EPOS4控制器擴充卡

驅動專家maxon motor為EPOS4系列的位置控制器配備額外的連結功能。將可利用擴充卡整合至EtherCAT網路作為從屬控制器。

EPOS4_EtherCAT_Card

全新EPOS4 EtherCAT擴充卡。©maxon motor ag

maxon motor的EPOS4位置控制器增添新功能,可以透過符合CoE(EtherCAT支援CAN應用層)標準的EtherCAT進行通訊。專門研發的EtherCAT擴充卡可以和含外殼的EPOS4控制器和所有EPOS4模組組合使用,而且未來將會再推出EPOS4 Compact精簡版本,同樣搭載EtherCAT功能。

這項功能讓Ethernet通訊協議性能更加多元,也使得精簡型位置控制器的應用範圍更寬廣,尤其是針對必須在多個同步多軸系統中以短周期時間運行的應用。

實用的附加性能

EPOS4控制器適用於控制有刷和無刷DC馬達,特點在於高功率密度和優異的性價比。還為客戶免費提供一系列便於操作的附加服務:如直覺化的使用者介面、程式庫和許多實際使用範例。

欲知更多關於EPOS控制器的資訊,請前往:epos.maxonmotor.com.tw