Media Release 2018/12/19
maxon motor收購馬達製造商Parvalux

f.l. Jim Turner (Operations Director Parvalux), Martin Pennock (Technical Director Parvalux), Eugen Elmiger (CEO maxon motor), Karl-Walter Braun (Board of the Director maxon motor), Nick Spetch (Managing Director Parvalux), Ed Formstone (Financial Controller Parvalux), Paul Bascombe (Commercial Director Parvalux)
成功的增長策略持續進行
maxon motor集團再次增添一位價值極高的新成員。maxon motor收購英國減速馬達製造商Parvalux Electric Motors Ltd,將擴展maxon的產品組合,包含用於醫療機械設備和工業自動化等領域的強大驅動器。
馬達驅動系統專家maxon motor收購總部位於英國的Parvalux Electric Motors Ltd.。Parvalux在有刷DC馬達、AC馬達和減速機等領域擁有超過70年的研發與生產經驗。這家公司在Bournemouth設有三處生產基地,共有185名員工,營業額高達2300萬英磅,其中出口額高達40%。
透過Parvalux的加入,maxon motor集團的產品內容將可擴展至功率範圍達1.5 kW的馬達、AC馬達和蝸輪減速機,藉此向全方位系統供應商的目的更邁進了一步。此外,也開拓了令人期待的醫療設備市場(樓梯升降梯、電動輪椅等更多應用)以及產業(機器人技術和運輸系統)。從另一方面來看,Parvalux也同樣受益於maxon的全球銷售網路,可以期待各方面的持續成長,包括人事擴編的計畫。Parvalux至今的管理階層維持不變。而收購價格雙方已簽訂保密協議。
Parvalux和maxon的共同策略是與客戶緊密合作,提供客製化解決方案。
此收購已順利完成,可說是與maxon motor的永續發展策略完美契合。maxon執行長Eugen Elmiger表示:「從長遠角度來看,我們希望能夠成為驅動器市場長期的領導者,為我們的客戶提供最好的服務」,而監事會主席Karl-Walter Braun博士也表示:「我相信,Parvalux能夠憑藉高品質產品和專業技能,為我們達成目標做出貢獻,讓maxon世界更為完美。」