maxon Inside

電動醫療器材白皮書

主題

Template drivetech 1500x1000 mockup 3 LB 2020Template drivetech 1500x1000 mockup 3 LB 2020

作為專為醫療器材設計電動系統的製造商,maxon 法國積極協助這個正在經歷快速技術與社會變革的產業發展未來的創新技術。這家公司已公布了三份白皮書,完整地闡釋法國在 2020~2030 年期間在電動醫療器材方面會遇到的挑戰,並說明機電整合技術將如何隨之改變。


電動醫療器材:三份白皮書,免費下載


在治療依順性和病患舒適度方面的重大進步發展中,電動醫療器材扮演了關鍵角色。maxon 法國對市場的預期變化做出了完整的分析解釋,幫助製造商迎接未來幾年內無論是監管或是新護理常規程序方面的各種挑戰。該研究報告也舉出多個具體的應用和技術創新範例,以及一份有助於更進一步瞭解未來十年機電整合挑戰的指南。


第一份白皮書發表於 2018 年 10 月,專門闡釋主動植入式醫療器材和仿生義肢的具體挑戰。這些額外棘手的挑戰包括微型化、生物相容性以及人工智慧,但在未來卻都是無法避免的。


第二份白皮書公布於 2019 年 3 月,焦點集中在實驗室儀器和藥物輸送裝置中的機電整合技術。


尤其是作為醫療保健鏈中重要環節的體外診斷,主要隨著病床邊機器的出現,現今正經歷著快速變革。機電整合技術為市場帶來了更靈活的模組化驅動裝置和系統,在提升產品可靠性的同時,還能維持合理價格,因此對於這一變革來說是一股強大助力。藥物注射系統和最新小型聯網器材的發展也受到高度關注。


第三份白皮書發表於 2019 年 9 月,主要探討外科機器人和醫學成像未來在機電整合的協助下將面臨的挑戰。


這些領域目前正經歷一場巨大變革,其中關鍵議題之一是:是否能夠精確協助醫療人員進行診斷和介入治療。在最新電動化技術的加持下,市場正為病患護理開啟全新可能性,同時也為專業醫療保健人員提供最先進的設備。

作者: maxon France