maxon Story

聰明無比的腿部義肢

主題

C-Leg 4_Ottobock_schwarzweissC-Leg 4_Ottobock_schwarzweiss

與朋友一起健行、騎自行車。有了正確的腿部義肢,截肢人士可以再次過上活躍的生活。Ottobock 和 maxon 幫助他們改善生活品質。

曾接受截肢的人在日常生活中常遭遇到許多困難,可能是擁擠的人群,或是凹凸不平的路面。有了適合的腿部義肢,這些障礙都可以輕易克服。C-Leg 是一種微處理器控制的腿部義肢,能為曾接受大腿截肢人士的生活帶來多項便利。全球有超過 60,000 個使用 C-Leg 的案例,並且都證明了這項科技所帶來的優點。

Ottobock 醫療技術公司研發出了這款腿部義肢以及所採用的 C-Leg 技術。這項技術自 1997 年推出後,迄今仍不斷地研發改善。目前的產品是 C-Leg 4,根據製造商的說法,這是有史以來最好的 C-Leg。加強的摔跌防護、站立和擺動階段均獲得改良、採用新型碳纖維框架設計,以及一個直覺化的站立功能,都使得 C-Leg 能被應用在更廣泛的應用中。

C-Leg 4 Produktbild_web

研究結果顯示,第四代的 C-Leg 是採用微處理器控制膝蓋關節中最安全的產品。

智慧行走

智慧型膝蓋關節能隨時辨識出義肢使用者正處於行走的哪一個階段,然後即時作出調整。這讓使用者能夠自由活動,不用隨時注意自己的步伐,例如在下樓梯、走在凹凸不平的路面上,或是甚至倒退行走時。新型 C-Leg 上的各種機械和電子調節裝置提供了更優異的階段控制。因此,義肢使用者能夠以更自然的姿勢行走,並且能夠更輕鬆自如地移動膝蓋關節。

技術方面

C-Leg 究竟如何運作?義肢系統的智慧型控制裝置能夠根據每個人獨一無二的行走姿勢作出調整。腿部義肢是透過由微處理器調節的液壓系統來運行,能根據所有行走速度對系統作出調整。同時,控制裝置也能為義肢的站立階段提供可靠的穩固支撐。這個調節機制背後的最大功巨是一組完善的感應系統。感應器每 0.02 秒就會對負荷進行記錄,以便精確地辨識出正處於步伐循環的哪一個階段。
系統的兩個閥門由 maxon RE-max 13 馬達進行調節,藉以調整液壓系統的特性。每個 C-Leg 都採用兩顆馬達。這些 DC 馬達的主要特性在於精實小巧的構造和相當高的功率輸出。

雙腿行走的生活

「我已經想不起來我上次絆倒是什麼時候了。太棒了!」來自美國的 Geno 興奮地描述他開始使用 C-Leg 後的生活。C-Leg 的成功故事仍繼續延續。越來越多人採用這款智慧型腿部義肢來重獲獨立。

版權所有:
Ottobock

作者: maxon HQ