maxon Story

救人一命的高科技寶寶

主題

Paul-Born-in-ViennaPaul-Born-in-Vienna

幼小嬰兒的胸脯緩慢地上下起伏,皮膚下的靜脈和動脈清晰可見。心跳規律。一個真的小寶寶?不完全是。

保羅會自行呼吸。身高 35 cm,體重只有 1,000 g,它是一個在孕期 27 週出生的早產兒。它的父親是 Jens-Christian Schwindt,在維也納綜合醫院的新生兒科擔任多年小兒科醫師。2015 年,他為了專職照顧保羅而放棄了資深醫師的職位。保羅必須依賴人工呼吸。有時候它甚至臉色發紫。但是它最需要的是投資人。

因為保羅並不是一個真正的小嬰兒——它是世界上最先進的高級病患模擬器。在提供早產兒護理醫院裡,它可以用來訓練每天發生的各種緊急情況。根據 Schwindt 醫師的說法,只有以團隊方式接受定期訓練,才能確保提高新生兒的生存率,並且大幅改善他們日後的生活品質。他認為跨學科的合作尤其重要。「只訓練護士或醫師是沒有用的,因為在緊急情況中,團隊必須作為一個整體工作」,SIMCharacters 的執行長 Schwindt 說。

csm_simcharacters_paul_1_15d55cb3fa

馬達模擬嬰兒的呼吸,胸膛上下起伏。在提供早產兒護理醫院裡,保羅可以用來訓練每天發生的各種緊急情況,例如當寶寶突然停止呼吸。

保羅喚起情感

「我們在市面上找不到任何可以用在早產兒護理訓練,並且符合我們醫療從業者需求的產品」,Schwindt 表示,他本人已講授了多年的培訓課程。所有產品都缺少真實的外觀和現代化的技術。從這些方面來看,保羅是完美的——它能喚起情感,也就是能營造非常真實的情境,讓訓練在醫務人員之間產生更成功的效果。

低噪音馬達

除了非常逼真的外表之外,保羅的身體裡也裝滿了高科技。它的頭蓋骨裡安裝了一套 Linux 系統。這個早產兒訓練模型採用無線感應充電技術,有一個專用的充電板。保羅最多可以運行兩個小時。這個小男孩真的會嗚咽和哭泣。當它呼吸困難或是血氧濃度下降時,頭部就會發紫。

矽氧樹脂製成的皮膚裡則整合了精密複雜的硬體和軟體。一切都是在位於維也納當地的 SIMCharacters 公司裡製成。maxon 的 DC 馬達、減速機和感應器確保胸部和腹部的移動與所設定的測試情景一致。「驅動系統必須非常小、節省能源且高效。對我們來說很重要的是,它們必須安靜運行且使用壽命長」,擔任 SIMCharacters 研發主管 的 Michael Haller 表示。

一共使用了三顆 DCX 12 馬達並搭配減速機和感應器,兩顆用於保羅的胸部,一顆用於腹部。還有一顆 maxon DCX 6 馬達用來移動模擬器裡的肺部閥門。Haller 解釋,至今已一共安裝了 40 顆馬達,全部都完美運作。

1Schwindt

Jens-Christian Schwindt 博士是 SIMCharacters 公司的創辦人暨執行長。他於 1973 年出生在德國哈瑙。在美茵河畔法蘭克福和美茵茲自醫學系畢業後,他前往維也納大學的兒童醫院擔任小兒科醫師。

不是獨生子

Schwindt 在 2010 年萌生了創造一個嬰兒模擬器的想法,並且在兩年之後創立了 SIMCharacters 公司。這家新創公司受到了奧地利政府的廣泛支持。若沒有這特資金,就不可能製作出任何原型。一名來自福拉爾貝格邦的投資人被這個產品打動,並協助保羅做好批量生產的準備。

同時,也已售出了好幾個「保羅」。全球需求量非常高。一個訓練模擬器售價 50,000 歐元。Schwindt 表示:「這個投資是值得的。早產兒護理中的危急情況是必須一再訓練的,而且必須在儘可能逼真的條件下,才能確保在實際危機發生時一切都能很順利。」保羅不會一直是獨生子。接下來幾年,它還會有其他兄弟姊妹。

版權所有:
SIMCharacters