Expert Blog

稀有金屬電刷 vs. 石墨電刷

主題

RE25_GB_closeRE25_GB_close

您是否已經確定,有刷 DC 馬達比無刷 EC 馬達更有利於您的應用,而且您的應用是介於兩者之間的類型?最常見的問題是,石墨電刷和稀有金屬電刷之間有哪些主要差異?

如果您的應用屬於啟動/關閉類型,並且需承受高負載,例如泵浦應用,那麼石墨電刷就是最高效的選擇。如果您需要雙向循環運動,這些電刷能夠承受所產生的相當高的電流尖波。對於光學系統,這些電刷卻因為所產生的石墨粉塵而無法滿足應用需求。

REmax24_EBCLL_SL_1WE_cutted (1)
RE25_short_GB_cutted
REmax24_EBCLL_SL_1WE_cutted (1)
RE25_short_GB_cutted

搭載稀有金屬電刷的 maxon RE-max DC 馬達。

1/2

如果您的應用不需要石墨電刷的精確性,例如鼓風機,那麼稀有金屬電刷便是首選。這個節省成本的方案通常用在低電流負載的連續運行設計中。雖然這種電刷對於感應電弧更敏感,但是 maxon 的稀有金屬電刷 DC 馬達搭載 CLL 長效電容器,可利用換向器區段之間的 RC 濾波器來抑制電刷火花。在整體上,CLL 設計也降低了電磁放射量,並且提高了終端電容值,可用作為短路來快速改變電壓。此外,提高終端電容量還能防止空載電流增加和馬達本身整體溫度上升。請見下方的實用表格。這份表格是由 maxon 培訓主管 Urs Kafader 編製,其中包含其他此處未提及的應用考量。 

整體而言,如果您發現自己猶豫不決、在選擇上需要協助或從旁確認,駐地全球經驗豐富的銷售工程師正等待著您的來電。如果您不確定應該聯絡何人,請拜訪我們的網站 http://www.maxonmotor.com/maxon/view/content/contact。 

Tabelle
作者: Angelica Perzan