maxon Inside

優化機電整合專案的規格

主題

Template DriveTech 1500x1000 cahier des charges projet meca

若您希望一切都能按計劃順利進行,前提是必須擁有界定客戶需求和期望的專案規格。這些規格說明產品應有的功能,並指出技術要求和應滿足的需要。可區分為兩種規格:技術規格包括要求和限制,功能規格則描述產品如何解決問題。機電整合專案當然也不例外。在例行提供的標準資訊之外,此處另提出三個能協助您優化規格的關鍵提示。

1.尋求專家意見,以釐清規格中隱含的未聲明需求

除了取得專家意見以外,最好也要建立一個跨專業領域的專案小組,採用已通過驗證的方法來提出並清楚說明客戶的真正需求。

「如此一來,對於所需功能有透徹的理解,讓團隊得以針對品質、成本和技術等方面提供最理想的解決方案。」

「特別是我們經常採用『外部功能分析』過程,即以產品為核心研究對象,深入探討系統運行的實際環境、各種限制(運作、惡劣環境、保養維護),以及產品從設計到製造再到退役的整個生命週期。」maxon 法國的機電整合設計部門主管 Florent Prothon 表示,「如此一來,對於所需功能有透徹的理解,讓團隊得以針對品質、成本和技術等方面提供最理想的解決方案。」 

Template DriveTech 1500x1000 cahier des charges projet meca 2

完成外部功能分析之後便是內部功能分析,也就是機電模組、其介面和各種功能的設計概要。

這個過程通常輔以初步風險分析,用以確定創新元素、新的和未測試的功能,以及敏感的介面點(此處需要功能性審查或可靠性測試,可能會影響整體機電解決方案在技術或經濟方面的設計)。

在這個階段中,可以與客戶共同開發和訂立具體規格,從輸出、公差、靈活應變能力等方面詳細說明每個功能,以及在專案過程中如何檢查這些項目。

在 maxon 法國,我們的機電整合專案經理在整個專案過程中都非常關注客戶的想法和憂慮,以確保不會忽略可能不明顯但對專案成功與否至關重要的需求。專注力和分析能力絕對是我們的附加價值。

2.在開始機電整合專案時指定目標成本

規格通常僅從技術角度制定。

然而,對於一個成功的機電整合專案而言,指定目標成本具有同樣的重要性,但卻經常被忽視。若不評估成本或是評估不當,這將對所規劃的技術選擇構成影響。

例如,若產品預定以「入門」價格售出,那麼選用最昂貴的高端機電組件便是非常不切實際的。

由此,從一開始就將目標成本納入考量一直是 maxon 法國工程師每天都要處理的問題,因為客戶規格中很少提到這一點。

此外,這些成本考量通常與品質要求密切相關,這也是另一個關鍵。

3.將品質標準和法規納入機電整合規格中

必須事先確定有關品質要求和所有與專案相關的監管事項。重要的是,必須從專案的一開始就知道即將開發的機電整合系統應用領域的適用法規和標準(例如醫療、交通運輸、航太、工業等),因為這通常是必須處理的重要限制因素。當客戶告知我們關於他們的需求時,以及在第一次進行技術和經濟方面的分析時,應與客戶討論這些因素。

這個階段始於模型審核,接下來(若需要)是針對產品抽樣和測試時間方面經過精心設計的耐久性測試程序,並可能會收緊特定參數來進行更嚴格的測試。

當然,最後一點與規範客戶應用的品質標準與法規有關,對於機電整合應用的設計、開發和商業化生產方面有格外重要的影響。若此基本點未定義妥當,最終可能會影響到產品的上市過程。

Template DriveTech 1500x1000 cahier des charges projet meca 3

總結

總而言之,傾聽客戶的真正需求、設定成本範圍並界定法規和標準框架,都是高效機電整合規格的絕佳途徑,以輕鬆地成功執行專案。

在 maxon 法國,我們深信這三個原則不可或缺;而對專案做出 360° 全面評估則能協助我們獲得最佳回應,並確保專案的整體成功——由於時間限制的原因,這在最初的規格中常被忽略。

為您在起草規格和建立專案方面提供指引和協助,我們也引以為己任。請與我們的設計部門專家聯絡。

作者: maxon France