maxon Story

一張輪椅行天下

主題

Scewo_stairs1_web_2400x1600Scewo_stairs1_web_2400x1600

蘇黎世聯邦理工學院的學生開發出一款可以爬樓梯的輪椅。這是行走障礙者未來的交通工具嗎?


對全世界上許多有行走障礙的人來說,日常生活中充滿了各種困難。他們無法克服例如路緣石或階梯等障礙物,經常不得不繞遠路才能避開這些阻礙。

然而,有一群瑞士學生計劃改變這一切。蘇黎世聯邦理工學院 (ETHZ) 的工程師與蘇黎世藝術大學 (ZHdK) 的設計師合作,目的在於開發一種新的輪椅,他們稱之為 Scewo(Stair-Climbing Electric Wheelchair,電動爬梯輪椅)。這張電動輪椅像賽格威一樣用兩個輪子移動,並且有用來爬樓梯的小型履帶。


一秒鐘一階


運作方式如下:輪椅使用者接近樓梯,然後在觸控螢幕上選擇合適的功能。在自動倒退行駛到樓梯腳之前,輪椅會先借助感應器和攝影機來測量樓梯傾斜度。接下來會將履帶降下,然後履帶開始轉動,輪椅便以每秒鐘一階的速度爬樓梯。輪椅使用者在過程中會恆定保持在一定的水平位置。當感應器偵測到最後一階時,用於防止翻覆的穩定輪便會展開。到達頂端時,履帶會抬起,使用者可以繼續以兩輪行進。

Scalevo_47

Scewo 輪椅 這張電動輪椅像賽格威一樣用兩個輪子移動,並且有用來爬樓梯的小型履帶。

輪子和履帶由 2 顆 maxon 電動馬達驅動。這些無刷 DC 馬達與陶瓷減速機搭配使用。若必須對組件施加很大的力時,陶瓷一向是很好的選擇,但減速機必須非常堅固耐用。Scewo 團隊對 maxon 提供的驅動模組非常滿意。有如 Pascal Buholzer 解釋:「馬達和減速機的組合非常堅固、精準且安靜,還有相當輕巧,只有 3.2 kg。maxon 工程師為我們提供專家建議,支援服務非常好。」

Scewo_slide2_Copyright-Stefan-Schneller
Scewo_stairs_slide
Scewo_slide2_Copyright-Stefan-Schneller
Scewo_stairs_slide

蘇黎世聯邦理工學院 (ETHZ) 的工程師與蘇黎世藝術大學 (ZHdK) 的設計師合作,目的在於開發一種新的輪椅,他們稱之為 Scewo(Stair-Climbing Electric Wheelchair,電動爬梯輪椅)。版權所有: Stefan-Schneller

1/2

最快 2018 年開始供應


團隊在 2015 年夏天展示了輪椅的第一個原型。現在他們正在進行全面檢查,目標是贏得將在 2016 年秋季舉辦的 Cybathlon 人造人大賽,這是一項身障人士使用技術輔助器材競爭對抗的賽事。之後,當所有學生完成學位之後,該團隊計劃成立一家新創公司,將輪椅和所有重要功能引進市場。當然,最重要的是以人們可負擔得起的價格。

世界各地身障人士的初步反應非常正面。YouTube 上的推出影片觀看次數已超過兩百萬。「我們幾乎每天都會接到身障人士和潛在投資者的詢問。」Pascal Buholzer 說。目前,只有一個人會使用 Scalevo 輪椅:將參加 Cybathlon 的參賽者。然而,這種交通工具可能在幾年後成為街道上常見的景象。

作者: Stefan Roschi