maxon Inside

maxon | ZUB:新軟體

主題

Drivetech ZUBDrivetech ZUB

maxon 發布了 Aposs 整合開發環境和 ApossC 程式語言。

新的 ApossIDE(Integrated Development Environment,整合開發環境)是一套功能廣泛的自動化軟體,免使用許可並且可用來針對具體應用為多軸控制系統進行程式設計。這套軟體由隷屬 maxon 集團的 ZUB machine control 公司開發而成。這套軟體工具可用於為所有 ZUB MACS 馬達控制裝置的運動控制功能進行程式程計、測試和除錯。

maxon 和 ZUB 藉由發布 ApossIDE 07.00.72,推出了一種新的程式語言:ApossC。這種程式語言可在開發過程中取代原本的 APOSS 程式語言。ApossC 和受到普遍採用的 C 程式語言的語法相似,易於學習。ApossC 可提升馬達驅動解決方案程式設計的效率,並且已擴大到包含了非常強大的指令。甚至高度複雜的定位和同步功能都可以透過簡單指令觸發。這些指令會作為背景任務完全自動執行。與典型的 PLC 系統不同的是,無論循環時間為何,中斷功能都能直接在韌體內快速、即時作出反應。使用 MACS 控制器和 ApossIDE 開發環境,為使用者帶來極大的附加價值。使用 ApossIDE 可以自由靈活地為所有 MACS 組件進行程式設計。驅動模組因此能夠精準地執行應用要求的運動。由於可更迅速獲得結果而大幅縮短開發時間,競爭優勢更為明顯。其他功能包括:可記錄資料的智慧型示波器、用於建立路徑軌跡的圖型曲線編輯器、程設模擬器和程設範例。