maxon Inside

maxon 與 Auterion

主題

template drivetech 1500x1000 Auteriontemplate drivetech 1500x1000 Auterion

此策略性合作關係將為軟體定義無人機的航空電子技術和推進系統的整合帶來全面產業革新,並進一步擴大無人機的未來發展規模。

新聞稿,2021 年 5 月 21 日

為火星探測車「毅力號」和自主無人直升機「機智號」打造精密電動馬達的驅動裝置專業製造商 maxon,今天正式宣布與 Auterion 締結合作夥伴關係;這家公司致力於為企業無人機機隊打造開放的軟體定義未來。

這段合作關係將為客戶帶來無人機產業裡最先進的開放式馬達生態體系和航空電子整合技術,其中也包括了 Auterion 公司的 Skynode 模組和 maxon 的頂尖 BLDC 馬達。技術合作實施採開源標準化原則,這對於無人機產業的下一個企業擴展階段極為重要,並且有助於實現順暢的流程管理。在任何商業、政府和非營利的應用案例中,開放式生態系統可支援元件升級和混合使用中小型和重載型無人機,以載運各種特殊酬載或貨物。

合作夥伴致力在 maxon 高精密馬達、電子轉速控制器(ESC)和合適的螺旋槳之間取得最理想的系統相互作用,並連接至 Auterion 完整平臺,從而為客戶提供最大的能源效率、靈活度、安全性和性能。雙方的共同目標是善加利用兩家公司的專業知識,為客戶提供更簡單的無人機操作、開發與機隊管理,同時大幅降低成本。兩家公司將針對推進系統和自動駕駛通訊、資料共享和即時監控等方面探討長期發展機會。

以突破性系統應對監管實境

為滿足他們的開源需求,兩家公司正轉向西方製造的知名且值得信賴的選項。「Auterion 與 maxon 之間的合作關係為市場提供了最好的無人機技術,同時也解決了美國聯邦迫切的立法問題,」Auterion 的創辨人之一 Kevin Sartori 表示,「我們看到公用事業機構和有些公司特別要求無人機服務供應商提供符合監管執行措施的系統。最終,我們與像 maxon 這樣的優秀合作夥伴共同創建的開源軟體定義生態體系,將能使人們更加信任無人機組件和自主式技術。」

「Auterion 與 maxon 之間的合作關係為市場提供了最好的無人機技術」

Drivetech 1500x1000 uav marco
template drivetech 1500x1000 Auterion
Drivetech 1500x1000 uav marco
template drivetech 1500x1000 Auterion

maxon 的原型測試無人機

1/2

匯集合作夥伴的專業知識

Auterion 和 maxon 的共同目標是建立一個強大的合作夥伴網絡,藉此推動最先進的無人機技術以解決客戶的問題。maxon 集團執行長 Eugen Elmiger 表示:「我們的馬達和美國太空總署的『機智號』直升機一起飛向火星。現在,我們的焦點放在地球上的無人機,它們將會是自動化未來世界中的要角。我很高興能與 Auterion 建立合作關係,彼此分享我們的知識和經驗,使我們能夠為活躍的無人機市場的客戶提供更好的服務。他們在無人機軟體方面的專業知識,結合我們在全球馬達和驅動模組專業領域累積 60 年的經驗,將為未來創造出大有可為的解決方案。」

「現在,我們的焦點放在地球上的無人機,它們將會是自動化未來世界中的要角」

憑藉獨一無二的技術能力、無與倫比的專業知識以及悠久成熟的高精密電動馬達和運動控制模組設計與開發歷史,maxon 期待能為無人機市場和未來自主式載具產業做出革新貢獻。

Auterion 在開發完整無人機軟體堆疊方面的專業知識來自於其架構 Pixhawk 和塑造 PX4 autopilot 軟體的經驗;這套軟體已成為全世界最常受到使用的自主飛行器開源飛行控制系統。Auterion 的 Skynode 在美國製造,代表了 Pixhawk 標準的下一代發展,能夠支援所有類型的飛具構架、SDK 控制多功能酬載、LTE 雲端連線和先進機載運算和應用程式。

Sartori 另外補充道:「這份合作關係是軟體定義無人機和開放式標準的全新階段。我們將與 maxon 合作提供全套組件,可以用來建造符合公司企業需求的最先進無人機。」

「我們將與 maxon 合作提供全套組件,可以用來建造符合公司企業需求的最先進無人機」

作者: maxon HQ