maxon Inside

maxon 與策略性合作夥伴 ANYbotics

主題

ANYbotics templates 1500x1000 1ANYbotics templates 1500x1000 1

以火星馬達聞名的驅動裝置專業製造商 maxon 與機器人新創公司 ANYbotics 聯手合作,並為自主型 ANYmal 檢測機器人提供驅動系統。這款機器人即將大量上市。maxon 也將從這段合作關係中受益,因為 ANYbotics 無疑是該領域中最成功的年輕公司,可提供重要的機器人專業知識。

新聞稿,2020 年 9 月 15 日

穩固的合作關係:maxon 和 ANYbotics 正在進行長期的密切合作,這將有助於鞏固瑞士作為機器人技術主要基地的地位。雙方所做出的決定之一是:作為全球驅動裝置專業製造商的 maxon 未來將負責 ANYmal 的執行器開發和製造。ANYmal 是一款自主式四足機器人,專門設計用來檢測工業系統,且未來還能夠執行特定的危險維護任務。機器人能夠克服例如階梯和斜坡等困難設施,並可用於各種產業中。

maxon 集團在這段合作關係中投入了 60 年來所獲得的驅動技術經驗,以及提供一個全球製造基礎設施和成熟的製程技術,並且將利用具競爭力的高性能驅動系統協助推動 ANYmal 的商業化生產和行銷——每臺機器人中分別使用了 12 顆馬達。「我們在 maxon 找到了理想的合作夥伴,在我們從小量轉為大量生產的過程中能夠為我們供應驅動技術。有了 maxon 的專業知識和基礎設施,我們將能夠進一步改良我們的機器人核心元件,並且擁有最先進的製造方式,」ANYbotics 的執行長 Péter Fankhauser 表示。

ANYbotics 最近贏得了 2020 年瑞士經濟大奬(Swiss Economic Award),並且被選為瑞士最佳高科技和生物科技類新創公司。這家公司在機器人技術方面擁有寶貴的經驗,而這個領域可以為 maxon 帶來極大潛能。maxon 集團執行長 Eugen Elmiger 表示:「透過與 ANYbotics 合作,我們正在融合不同領域的專業知識。新創公司的創意和靈活應變能力與 maxon 集團穩定的全球工業環境相輔相成。在雙方的合作下,我們將創造出前所未見的高能效智慧型機器人驅動裝置。」

為了進一步鞏固合作關係,兩家公司在地理位置上也更加接近:總部位於上瓦爾登州的 maxon 將在蘇黎世歐黎康區的 ZURI.CH CAMPUS 園區成立一座實驗室,相當鄰近 ANYbotics。雙方的工程師和技術人員將在這裡會面,討論專案的進度。此外,maxon 也打算利用這個實驗室來與蘇黎世聯邦理工學院和蘇黎世大學建立更密切的聯繫,為年輕的工程師們提供技術支援、工作空間並招募人才。正如 Eugen Elmiger 所說:「我們已經積極參與蘇黎世和琉森一帶的職業教育。透過這座新的實驗室,我們將能夠從更好的位置來協助驅動技術領域的年輕人才。」

ANYbotics templates 1500x1000 2