Young Engineers Program
maxon 為 Flybotix 打造無人機驅動模組


驅動裝置專業製造商 maxon 與專精於無人機設計的無人機新創公司 Flybotix 攜手為全新的檢測用無人機研發高性能無刷馬達。在新興的無人機市場中,元件的可靠性與品質變得越來越重要,maxon 藉由這些新專案所獲取的專業知識在這個市場中取得了突破性進展。
採用兩個轉子而非四個:這是新創公司 Flybotix 研發檢測用無人機 ASIO 的重點,並期望不久之後能夠攻佔市場。這一組用於工業設備的室內無人機以 maxon DC 無刷馬達為動力的專利驅動系統為基礎。maxon 在與 Flybotix 的密切合作中研發出了多款馬達,在重量及性能方面均加以優化,並專門為此應用加以修改。如此一來,ASIO 便能夠延長執行任務的時間、擴大所能達到的範圍並節約成本。「沒有 maxon 的卓越工作,我們便無法達到這一世界級的性能水準,」Flybotix 公司執行長 Samir Bouabdallah 表示,「我們很榮幸能夠建立這樣的夥伴關係,並將進一步深入合作,推動我們無人機的商業化生產。」
Flybotix 是一家瑞士公司,坐落在洛桑聯邦理工學院(EPFL)的創新園區內。maxon 在園區內也設有一個實驗室。擔任執行長的創始人 Samir Bouabdallah 在洛桑聯邦理工學院與蘇黎世聯邦理工學院已累積了 15 年的無人機技術研發經驗。他帶領團隊所開發出的驅動系統為由演算法所控制的驅動與轉向機制,具備兩個自由度。「這讓無人機能同時擁有直升機的空氣動力特性和四軸機的機械可靠性。」ASIO 配有防護殼體,具有優越的防撞性能,並且能夠進入狹窄區域安全地執行檢測。機載攝影機與遠端控制器的高品質顯示器組合,確保在油罐、地下礦井等危險應用領域也能安全飛行。
對於無人機而言,馬達不是唯一重點
無人機為新興市場,但是非常活躍,如 Flybotix 等許多新創公司均參與其中,無人機在檢測、農業、保全與運輸領域具有巨大的潛力。在經歷最初的產業發展和幾次挫折之後,無人機及其零組件需要滿足的安全要求日益提升。
maxon 擁有高品質驅動模組且具備相關知識經驗,可以開發高要求的無人機專用馬達,因此在 2019 年便已經針對特別專案打造出首批驅動模組及搭配的 ESC(電子轉速控制器)。在無人機市場中,馬達並不是唯一的重點。更重要的是 BLDC 馬達、馬達控制器與相配的螺旋槳之間的完美合作。這是讓系統能在推動力和能效方面發揮最大潛力的唯一方式。因此,maxon 的工程師們從一開始便注重向 Samir Bouabdallah 這樣的專家學習以及相互展開知識交流。透過所取得的經驗,maxon 現在能夠為快速增長的無人機市場客戶提供量身訂製的驅動模組與系統。
值得一提的是,目前舉世聞名、將於 2021 年在火星上起飛的「機智號」(Ingenuity)無人機中便搭載六顆 maxon DC 馬達。
Flybotix:
Flybotix Inc. 是一家位於瑞士洛桑的新創公司。該公司開發了偵察無人機 ASIO,旨在用於工業設施中,並於 2020 年底推出上市。Flybotix 的願景是打造能夠自主導航、偵測周遭環境並且能進行互動的無人機。該團隊由 10 位員工組成,並已躋身瑞士最佳新創公司前 100 名行列:Flybotix 得到瑞士最大的新創公司 Venturekick、瑞士歐洲太空總署企業育成中心 ESABIC、瑞士創新機構 Innosuisse、佛德州政府與 Platinn 網路的贊助。創始人之一兼執行長 Samir Bouabdallah 博士為公認具有 15 年專業經驗的無人機專家。Flybotix 的主要合作夥伴包括 maxon、Solvay、SGS、HEIG-VD 與聯邦理工學院。
www.flybotix.com
瑞士高品質驅動器專家
maxon 致力於研究和製造有刷和無刷 DC 馬達。產品內容還包括減速機、編碼器、控制器和全套機電系統。maxon 的驅動模組被廣泛用於各種高要求應用場合:例如美國太空總署火星探測車、外科手術用器材、類人型機器人以及高精密工業應用場合中。為了保持在此高要求市場中的領導地位,公司將每年營收中的相當大一部分投入研發。maxon 在全球設有九處生產基地,共有 3000 多名員工,在 30 多個國家/地區設有銷售公司。