maxon Story

來自高空的潔淨能源

主題

Kitepower_KiteKitepower_Kite

全球可生產永續能源的風力發電機數量持續增加,不過,也有另一種新方式可以利用風能。一個來自荷蘭的團隊目前正在改變整個產業。

Johannes 極度熱愛風箏衝浪,也將這個興趣應用於工作中,他擁有遠大的計劃:作為新創公司 Kitepower 的聯合創辦人暨執行長,他希望徹底顛覆風能產業——利用風箏來發電。


原理看似很單純:發電系統由設置於地面的發電機以及連接的電纜捲線器所組成。風箏持續以 8 字形飛行,同時不斷地往上拉動纜線,由此產生強大的牽引力。這樣的過程持續到 500 公尺的高度。之後纜線會被收回——這個步驟只需消耗極少的能源——然後再次重複整個過程。


與台夫特理工大學(TU Delft)合作


這並非全新的想法。早在 2004 年,荷蘭台夫特理工大學(TU Delft)便成立了一個團隊,專門研究風箏能源。這個概念持續發展多年,團隊也不斷壯大。但一直到 2016 年,新創公司 Kitepower 才由此誕生。這家公司至今仍與台夫特理工大學保持密切合作。除了由10 人組成的核心團隊外,也會有幾位學生一同參與專案。「這幫助我們能保持開放心態處理問題,也能夠不斷獲得新觀點,」Johannes Peschel 表示。

Kitepower_Principle

風箏不斷地將電纜往上拉,並驅動發電機。


更多綠色能源


Kitepower 背後的長期研究歷史,協助公司能在短時間內取得重大進展。在這個夏季,團隊啟動了第一批原型機,並進行全面測試。第一個商業版本預計於 2018 年底推出。這是一種比柴油發電機,甚至是傳統風力渦輪發電機更具吸引力的替代方案。搭載 100 kW 發電機的新系統具有機動性,比風力渦輪發電機需少更少的建造材料。此外,Kitepower 的系統可以在高達 500 公尺處靈活地運用風力。根據研發人員表示,這使得這套系統的效率為現有技術的兩倍。

Johannes Peschel 希望他的產品能為世界帶來貢獻:「全世界的人們如今終於認真正視氣候變遷這個議題。我們的解決方案旨在取代燃煤和柴油發電機,製造更多綠色能源。例如可應用於離島、郊區或是軍營中。」

Kitepower_Unit1
Kitepower_Unit
Kitepower_Unit1
Kitepower_Unit

轉向系統由 maxon 在德國研發而成,配備了數個驅動元件。

1/2

「maxon 作為全球企業,我們則是一家靈活的新創公司,雙方都能夠從彼此身上獲益良多」


Kitepower 正在與多家工業公司合作開發其系統,maxon 是其中之一。maxon 是這個關鍵控制模組的共同開發者與供應商,再次展現了系統專家的實力。這個控制模組由 1000 個獨特的零組件組成,馬達、減速機和電子元件之間必須完美整合。據 maxon 德國 Sexau 分公司的專案經理 Dominik Frey 表示,當初在整合不同的感測器、發射器、接收器和電池時,的確是一項困難的挑戰。除此之外,極大的徑向力會作用在減速機上。因此,驅動模組的軸承也經過強化。所採用的產品包括無刷 EC-i 52 馬達搭配 GP 42 UP 行星式減速機和編碼器。這款馬達常應用於機器人領域,具有高扭力和精實的設計結構。


Kitepower 執行長 Johannes Peschel 表示:「我們很高興 maxon 能夠滿足我們的所有需求。」他也對於未來的合作充滿信心。「maxon 作為全球企業,我們則是一家靈活的新創公司,雙方都能夠從彼此身上獲益良多。」

Kitepower_Team

Johannes Peschel(穿著灰色夾克)和他的團隊成員在發電機前合影。


 
作者: Stefan Roschi