maxon Story

三千煩惱絲

主題

Joe Before drivetechJoe Before drivetech

maxon 如何幫助一家都柏林的診所在疫情期間應對爆增的植髮需求。

自新冠疫情爆發之後,位於愛爾蘭都柏林的 Ailesbury 毛髮診所 發現前來接受植髮治療的人數增加了 50%。當診所無法找到更進階的外科工具來摘取療程所需的毛囊時,他們決定自己設計,並求助於 精密驅動模組與馬達 專業製造商 maxon。

世界各地有數百萬男性與女性飽受掉髮問題困擾,其中許多人認為趁著可以在家工作的時期去接受治療,並有時間康復,是個很好的機會。Ailesbury 毛髮診所專門從事微創美容植髮毛囊單位摘取術(AHI FUE),其先進技術已獲得許多獎項肯定,所接到的治療需求大幅增加。

現有的毛囊摘取儀器大多相當沉重且體積龐大,因此診所的專家們決定憑藉他們 20 年來所累積的產業經驗,為自己設計出一款新儀器。該診所的專家多年來已參與開發各種醫療設備和手術儀器,因此有信心能夠設計出一款更流線型且更有效的手持毛囊摘取儀器,並具有輕盈、堅固、快速和無線功能等特性。

程式設計師暨機器專家 Ioannis Ypatidis 是開發這個新儀器的專案經理。他為最終設計選擇了 maxon 的產品,因為相較於其他供應商的類似選項,它們的尺寸精巧,而且轉矩相當高。在初步決定採用減速馬達之後,團隊與 maxon 在愛爾蘭的銷售工程師 Martin Leahy 聯絡,以諮詢有關噪音和震動方面的問題。

Joe After Results drivetech

「儀器裡的 maxon 馬達強而有力且非常高效」

「Martin 建議我們選擇一款無齒輪的直驅式馬達,因為這可以排除噪音和震動的問題,而且還能延長產品的使用壽命,」Ioannis 解釋道,「他的建議非常寶貴,為我們在這個專案上節省了很多時間。」

「我們原來的馬達選擇方向是錯的,而 Martin 的建議使我們能夠進行調整,免於把時間和資源浪費在測試錯誤的解決方案上。」

這個創新的鑽頭很精確、可靠且體積非常小,尖端僅 0.8 mm。馬達來自於 maxon 的可配置 DCX 直驅系列,以精密的設計為這款手持儀器提供高功率密度和轉矩。相較於減速馬達,使用直驅解決方案除了可延長儀器使用壽命之外,還有助於減少重量和震動情形。採用充電電池系統,使用者可以將儀器在各診所或各國之間運輸攜帶,不需要考慮到電源的問題。

「人們對於這種頭髮復原治療感到更自在。這種療程被視為相當的主流趨勢,而且過程也很簡單且可接受。視移植的頭髮數量而定,通常每次療程大約需 3~4 小時,中間休息數次。儀器裡的 maxon 馬達強而有力且非常高效,為使用者提供了更優異的精度和動力,以便為客戶實現完美的結果。」Ioannis 補充道。

Ailesbury 毛髮診所專門治療男性與女性的掉髮問題,其微創美容植髮技術在過去二十年來已用於治療數千人,成為屢獲獎項肯定的標竿。這表示,此專案團隊的主要考量是品質。

「我們知道 maxon 的馬達被用於今年稍早降落在火星上的『毅力號』探測車中。我們認為這是 maxon 品質的最佳證明,並認為如果這對火星任務來說夠好,那對我們來說也會夠好。」Ioannis 總結道。

作者: maxon HQ