Expert Blog

三角和 Y 形繞組配置

主題

EC4pole30_cuttedEC4pole30_cutted

雖說繞組的布置方式在選擇馬達時並非關鍵因素,但仍是值得注意的有用資訊。

maxon 的菱形繞組可分為三個局部繞組,每個移位 120°。這些局部繞組可以用兩種方式連接,分別連成形狀「Y」或「Δ」。

若連接成 Δ 電路,可以獲得 W1、W2、W3 上的總外施電壓。就是為什麼高轉速馬達通常會採用 Δ 電路的原因。

除此之外,Y 電路中不會獲得總外施電壓,而是在 2 個繞組上形成由中性點引起的分壓器效應。這種電路類型的馬達通常具有低轉速常數,但是轉矩常數較高。您通常可以在 maxon 的 EC-Flat 和 EC-I 馬達中發現這樣的繞組。

Delta vs Y Winding Arrangement

若您想知道您的馬達裡是「Y」或是「Δ」繞組,歡迎致電,我們遍佈全球的銷售工程師等著為您解答。如果您不確定應該聯絡何人,請查看我們的網站,找到您的當地聯絡人。

作者: Angelica Perzan