maxon Innovation

黑胶唱片卷土重来

主題

Clearaudio_2400x1600Clearaudio_2400x1600

对许多人来说,享受美妙音乐带来的声音体验可以追溯到播放唱片的时代。Clearaudio等高端专业公司推出的创新黑胶唱机可以提供极高的播放质量,黑胶唱片随之重新流行起来。同时,在maxon陶瓷轴的帮助下,唱针循轨问题也得到完美解决。

无论是因为黑胶的材料特征或是音质,黑胶唱片与数字音乐的音质截然不同。随着时间的推移,黑胶唱片会产生细微的爆豆声,而通过硬盘播放的CD或MP3文件等数字音乐,即使在最佳的声学条件下,也只是一串由零和一组成的数据。那么,到底有没有一种更纯粹、更真实的方式来体验音乐?音乐发烧友非常喜爱模拟唱盘。使用唱片机播放音乐时,纯粹的音乐聆听乐趣在从放上唱片的那一刻便已开始。从唱片袋中慢慢取出独具路易斯·阿姆斯特朗爵士乐风格的唱片,远离网络世界,轻松舒适地向后靠在扶椅上,等待着顶级乐队的音乐充满整个空间。唱片机的唱臂开始从唱片凹槽中读取信息,将唱片内凝固的低沉音色转化为频率,当Tom Wait那独一无二的声音响起,粗犷沙哑的嗓音让人一下子就起了鸡皮疙瘩。

Clearaudio2_1800x1000

采用三明治设计的音箱:Performance DC的唱盘底座采用上下两层铝板,中间夹着桦木层板。

纯粹地聆听音乐——在充斥着数字化信息的时代,全天候的数字化娱乐也让人无法集中精力,但黄金时代的黑胶唱片现在重新成为一种新的趋势,所有流派的艺术家都已开始重新接纳它。其中一个驱动因素便是高端技术的进步,精密部件和创新材料相得益彰,造就了有史以来最好的模拟再现技术,从而大幅度改善了音质。

这家来自德国弗兰肯地区的Clearaudio公司成名已久,如今已是德国制造高端品质的代名词。凭借可动线圈式拾音器等创新产品,这家公司已成为市场上的先驱企业之一,其产品在专业领域内广受各界专业人士的好评。Performance DC也是如此,它的唱盘底座采用已获专利的陶瓷磁铁轴承 (CMB),这里使用的是maxon陶瓷轴,以确保极为精确的循轨。

无摆动循轨

一般来说,唱片机唱盘底座的设计是保证无干扰读取唱片凹槽的重要前提条件。例如,即使播放速度的波动只有几赫兹,但循轨波动会导致所谓的晃动和抖动——无论录音室或现场录音的质量有多高,无论在唱盘上以45或33 1/3 rpm的速度播放单曲还是LP。速度偏差会改变音高,这类音高偏差非常明显,即使是没有接受过专业训练的音乐爱好者,也能捕捉到哪怕是最小的循轨波动。

因此,唱盘轴承的设计不仅仅是一个设计细节问题。在Performance DC中,高端制造商Clearaudio采用磁性轴承来防止唱盘和唱臂的破坏性振动。具体来说,经过多年研发而成的CMB(陶瓷磁性轴承)由两个同极磁体构成,这两个磁体呈上下排列状态,并且会相互排斥,从而确保40 mm厚的唱盘承托在轴承上而不会接触到轴承,也就是可以有效悬停。

Clearaudio1_1800x1000
Clearaudio3_1500x1000
Clearaudio1_1800x1000
Clearaudio3_1500x1000

几乎没有摩擦损失:采用抛光陶瓷制成的高精度轴位于烧结青铜衬套中。

1/2

轴承设计的主要部件采用maxon提供的经过精密研磨和抛光的陶瓷轴,只需要一滴油便可以完成润滑。maxon专注于精密技术,并在位于塞克绍 (Sexau) 的生产基地内研发和制造极其复杂的陶瓷部件(陶瓷注射成型,简称CIM)。这家公司在设计磁场和高同心度等高难度挑战等级的应用方面拥有特殊的专业知识技能。陶瓷作为一种技术材料,可提供接近完美的表面光洁度:它非常耐磨,具有良好的滑动特性,并且没有磁性。在配备maxon陶瓷轴的Performance DC中,CMB的作用就是降低轴承的摩擦,并且显著提高循轨性能。

唱盘本身采用40 mm厚的抗振动POM塑料(聚甲醛)制成,可为陶瓷轴承轴提供横向稳定支撑。为了优化谐振,Performance DC的唱盘底座内还有一台已解耦且运行极其平稳的DC电机,以及一台配备已接地平皮带的驱动装置。唱盘底座嵌在一块采用上下两层铝板且中间夹着桦木层板的高密度底座中。Performance DC上可以组合使用各种拾音器和音臂款型,从而构成一个完整套件,例如Clearaudio已获大奖的TT5正切音臂。

在追求完美音质之余,如果您仍然难忘怀旧的噼啪爆豆声响,那么请关掉网络、放上一张老唱片,然后沉浸在美妙的旧时光音乐中。

请在这里了解关于maxon陶瓷的更多信息。

关于Clearaudio

总部位于德国爱尔兰根 (Erlangen) 的高端制造商Clearaudio从事模拟播放设备的研发和制造已有40多年时间。这家公司曾获得Plus X奖,这是世界上最负盛名的工艺技术、体育运动和生活时尚等行业创新产品奖。公司创始人Peter Suchy和他的团队早在1978年就引发了全球关注,当时他们研发出第一款采用硼载针器的可动式线圈拾音器。这是同类产品中的首创,至今仍是声音技术的质量基准。之后,这家公司推出了更多专利产品和创新,其中包括在2008年推出的陶瓷磁性轴承 (CMB) 这款卓越产品。这间家族企业致力于模拟音乐复刻,包括复刻发烧友自己的唱片,甚至重新发行德国唱片公司Deutsche Grammophon精心制作的传奇古典音乐唱片。

作者: maxon HQ