Expert Blog

有刷 vs. 無刷 DC 馬達

主題

在我上一篇部落格文章裡,我簡單說明了稀有金屬電刷和石墨電刷的各種特性。然而,如果您尚未準備好選擇電刷類型,因為您還在有刷和無刷馬達之間猶豫,那該怎麼辦?您可能會自問,哪一個換向系統可以為我的設計帶來更高的效率?

運行壽命:

您首先要問自己的問題之一是,您的工作週期和期望的使用壽命是多久?如果您在尋找一顆使用壽命長的馬達,便可以考慮採用無刷馬達。有刷馬達的使用壽命受到電刷類型的限制,平均在 1,000 到 3,000 小時之間,而無刷馬達因為沒有會磨損的電刷,因此平均壽命可長達幾萬個小時。唯一的限制是軸承上的磨損情形。

效率:

在有刷和無刷馬達之間來回考慮時,您可能會認為無刷馬達的整體效率較高;然而,maxon 的無鐵心有刷馬達設計與此正好相反。透過這樣的設計,定子會永久磁化,不會損失渦電流。然而,我們的無刷馬達會損失渦電流,並因為其電阻而使材料發熱,因而導致額外損耗。渦電流振幅與轉速成正比;焦爾損耗會隨著感應電流的平方而增加,因此渦電流功率會隨著轉速的平方而增加。整體來說,轉速越高,無刷馬達裡的渦電流損失也越高。

這只是對馬達效率的概括介紹。我們建議您也要考慮到整個驅動系統的效率(例如減速機和控制器)。若想更進一步瞭解,請參考 Urs Kafader 的部落格文章由此處前往。

執行機構:

有刷 DC 馬達可以直接由 DC 電源促動——甚至可以用電池。無刷馬達的情況稍較複雜,需要用控制器進行電子換向,這會增加整個系統的元件數量和成本。視需要的精確度而定,可以決定使用無感應器換向、霍爾感應器換向,或是霍爾感應器正弦換向(有或無編碼器),進而獲得所需的結果。

只有在選擇換向系統時必須考慮一些特性。如果您發現自己猶豫不決,我們駐地全球經驗豐富的銷售工程師正等待著您的來電。如果您不確定應該聯絡何人,請拜訪我們的 maxon 網站。

作者: Angelica Perzan