maxon Story

通風和飼料系統

主題

2022 Parvalux système de ventilation et alimentation2022 Parvalux système de ventilation et alimentation

現代化的畜牧業對於生產過程的優化和流線化需求從未中斷,目的不外乎取得最佳結果。在豬肉和家禽肉類生產等關鍵產業中,只有在特定溫度範圍和環境條件之下才能成功繁殖牲畜和產蛋。

舉例來說,豬隻本身無法透過發汗來調節體溫,因為牠們身上除了鼻嘴部之外完全沒有汗腺。這使得牠們對於升溫特別敏感,甚至稍微的溫度變化都會引發行為上的改變,進而影響到產品品質。

在家禽肉類方面的情況也相當類似:飼料消耗量、蛋的重量和蛋殼品質都會受到例如溫度、空氣流動速度、溼度和光照等因素的影響,幼鳥和高級生產者尤其對這些變化反應敏感。因此很明顯,如果要達到食物生產不中斷的目標,必須維持正確的環境條件。

通風系統調節氣候

丹麥電子裝置製造商 SKOV A/S 是全球家畜產業通風和農場管理系統的領先供應商。他們的解決方案每天都在全世界運轉,協助優化數百萬家畜的生產力。

SKOV A/S 在 1978 年開始銷售用於家禽舍和豬舍的通風系統,如今擁有 390 名員工,在超過 25 個國家設有辦事處。這家公司在泰國、俄國、美國和中國設有子公司,並在全球 70 幾個市場設有經銷代表處。SKOV 位於丹麥 Glyngoere 的總部擁有超過 16,000 m² 的室內養殖面積,並為其大量投資了最先進的檢測和培育設施,其中包括空氣物理實驗室和模擬畜舍。

客製化的通風設備和管理系統能夠讓生產者監測和調節多個生產間裡的氣候,進而達到整體營運的效率。SKOV 的通風系統設計旨在實現低能耗和極高效率,甚至是在外部溫度經常劇烈波動的氣候條件之下。

2022 Parvalux système de ventilation et alimentation3

高性能電動化技術克服惡劣環境

在嚴苛環境中提供可控功率需要特殊設計的減速馬達;在超過 30 年的時間裡,Parvalux 憑藉其可靠且高性能產品,一直受到 SKOV 的信任。成立於 1947 年,總部位於英國多塞特郡伯恩茅斯的 Parvalux Electric Motors 公司是英國最大的分馬力減速馬達製造商。

SKOV 採用 Parvalux 的減速馬達來開啟其通風設備中的多個新鮮空氣進氣口。由於必須在從極冷到極溼熱等各種不同的溫度條件下運轉,SKOV 的通風產品必須能夠應付任何大自然向它們提出的挑戰。Parvalux 的減速馬達解決方案為 SKOV 的客戶提供值得信賴且強大耐用的產品,以確保符合高挑戰性應用的需求。

「Parvalux 的減速馬達提供可控動力,非常可靠,並具有我們客戶期望每個 SKOV 解決方案應有的高品質」

Parvalux 的減速馬達也為 SKOV 的 20 kg 乾飼料秤重系統提供動力。360 度旋轉滾筒系統完全自動化運作,在豬肉生產過程中可以非常精準地分配乾飼料。有如所有的 SKOV 產品,這套系統可以在最嚴苛的環境下連續使用。

SKOV 的策略性採購人員 Lars Ramsdahl 表示:「SKOV 與 Parvalux 合作至今已超過三十年,在此期間,我們持續與他們的工程師與業務專隊密切合作,建立了穩固的合作關係。Parvalux 的減速馬達提供可控動力,非常可靠,並具有我們客戶期望每個 SKOV 解決方案應有的高品質;我們希望能夠與 Parvalux 繼續保持密切合作關係。」

作者: maxon France