Expert Blog
資料中心散熱與驅動系統的關鍵角色


英國資料中心容量持續擴增,加上伺服器機櫃配置更加密集,使液冷技術的需求日益增加。負責冷卻液循環的幫浦,需要搭配高效率、高可靠度,且適合連續運轉的馬達。maxon 英國暨愛爾蘭業務工程師 Amir Janjua 說明,為這類系統選擇無刷直流 (BLDC) 馬達時,需要考量哪些關鍵因素。
隨著雲端運算、數位化發展,以及近年人工智慧 (AI) 技術快速進步,英國資料中心正蓬勃發展。根據建築產業數據公司 Barbour ABI 近期的一份報告,預計至 2029 年,英國每年投入資料中心基礎設施的金額將增至 100 億英鎊,是五年前的五倍。
除了資料中心數量持續增加,伺服器的運算效能也不斷提升,伺服器機櫃的功率密度隨之提高。有報告指出,目前資料中心的平均機櫃功率密度約為 17 kW;受到 AI 工作負載增加影響,預計至 2027 年可能提高至 30 kW。
隨著機櫃功率密度持續提高,伺服器散熱技術也必須跟上需求。有效散熱對於防止伺服器過熱非常重要,不僅有助於維持最佳效能,也能確保系統持續穩定運作。在各種散熱方式中,相較於氣冷,液冷正逐漸成為效率更高且更有效的解決方案。透過冷卻液集中帶走熱能,液冷技術也能支援更高密度的伺服器機櫃配置,進一步提升資料中心的空間使用效率。
液冷技術
液冷技術有多種不同方式,其中一種是晶片直接液冷(Direct-to-Chip)。這項技術透過安裝於伺服器處理器等高發熱元件上的冷板,將元件產生的熱能傳導至冷板。冷卻液流經冷板內部的流道,吸收並帶走熱能,再經由冷卻系統將熱量排出;降溫後的冷卻液則重新回到系統中循環使用。另一種方式是冷通道冷卻 (Cold Aisle Cooling),冷卻液同樣會流經冷板,但冷板主要與伺服器機櫃進行熱交換,而非直接接觸晶片。
浸沒式冷卻 (Immersion Cooling) 則是將伺服器浸置於冷卻液中,直接帶走各個元件產生的熱能,而不僅限於 CPU 或 GPU。冷卻液會持續循環,讓系統維持適當的運作溫度。 此外,後門式熱交換器 (Rear-Door Heat Exchanger,RDHx) 結合氣冷與液冷技術。熱交換器安裝於伺服器機櫃後方,當伺服器排出的熱空氣通過熱交換器時,熱能會傳遞至其中循環的冷卻液,藉此帶走熱能。
無論採用哪一種液冷方式,這類液冷伺服器應用都需要透過離心幫浦,讓冷卻液保持平順且持續地流動。離心幫浦設計精巧,適合整合於伺服器機櫃內;穩定的流體輸送也有助於減少敏感元件附近的振動。
為什麼 BLDC 直流無刷馬達適合連續冷卻應用?
在伺服器液冷應用中驅動離心泵浦時,通常會優先選擇 BLDC 直流無刷馬達, 主要原因是相較於 DC 直流有刷馬達,BLDC 馬達具有更長的使用壽命。BLDC 馬達採用電子換相,因此不需要直流有刷馬達所使用的電刷。電刷會隨著長時間運轉逐漸磨損,而電子換相則不涉及機械接觸。對需要全天候持續運作的資料中心而言,馬達能否長時間穩定運轉非常重要。如果有刷直流馬達因故障或更換而造成停機,可能導致伺服器元件受損或效能降低。
一組離心幫浦與 BLDC 馬達即可負責一個伺服器機櫃的冷卻,另外也可配置一組幫浦作為備援系統。在這類幫浦應用中,BLDC 馬達需要以相對低轉速、低扭力持續運轉。由於水與乙二醇混合的冷卻液黏度較低,而且系統通常在較低壓力下運作,因此所需扭力也相對較低。當需要調節冷卻液流量以因應需求高峰時,可透過提高幫浦葉輪轉速進行調節,所需的轉速增幅不到 10%。
為長期可靠運轉而設計
這類運轉條件看似並不嚴苛,但伺服器能否穩定運作,高度仰賴 BLDC 馬達持續穩定的性能,因此馬達的可靠度非常重要。 這類馬達通常浸置於冷卻液中,在正常工作週期下也不易超過熱極限。不過,長時間受熱仍可能逐漸影響內部元件,並導致馬達過熱。因此,高效率且能維持較低運轉溫度的馬達設計非常重要。
馬達的機械元件,尤其是軸承,也需要適當設計以延長使用壽命,並應選用高品質材料製成的低摩擦軸承。由於馬達浸置於持續流動的冷卻液中,包括軸承在內的元件也必須與冷卻液具有良好的化學相容性,以避免腐蝕並延長使用壽命。軸承與轉子除了需要承受振動並避免產生過度磨損之外,轉子也應經過精密動平衡,以盡可能減少傳遞至伺服器機櫃的振動。
選擇符合應用需求的馬達
要確保系統能夠全天候可靠運作,同時提升能源效率,根據實際負載與工作週期精準選擇合適的馬達,是整體系統設計的重要環節。 舉例來說,假設有兩款設計完善的 BLDC 馬達,兩者尺寸與性能相同,也在相同的扭力輸出條件下運轉,但採用不同的繞組設計。其中,採用較高額定電壓繞組的馬達,所需電流較低,因此能減少損耗並提升能源效率。
從降低採購成本與安裝空間的角度來看,選擇能滿足所需扭力輸出的最小尺寸馬達相當重要。不過,較大型的馬達可以在較低的熱負載下運轉,並降低繞組損耗,因此有助於減少能源消耗,同時延長使用壽命。因此,要透過馬達設計達到最佳能源效率,關鍵在於取得熱量產生與散熱之間的平衡。整體而言,馬達規格必須根據實際負載與工作週期,綜合考量尺寸、成本、效率、熱性能及預期使用壽命。
馬達驅動系統的規格選擇也必須考量控制需求。對於固定轉速應用,可以使用整合於 BLDC 馬達中的霍爾感應器;如果需要調節幫浦葉輪轉速,則可搭配控制器進行速度控制。 若要精準選擇符合應用需求的驅動系統規格,最可靠且快速的方式,是與專業工程團隊合作,根據實際應用條件進行選型。
將馬達整合至幫浦系統
幫浦製造商可能會分別採購馬達繞組、磁鐵與軸,再自行整合至產品設計中。這種方式通常能降低材料成本,但也需要投入更多內部資源進行設計與製造。 雖然自行整合馬達元件也能打造可靠的系統,但若直接採用專業馬達製造商設計的完整 BLDC 馬達,則有助於進一步提升整體系統的性能與使用壽命。
隨著資料中心持續擴建,加上伺服器效能快速提升,市場對高效率液冷技術的需求也持續成長,以因應日益嚴苛的散熱挑戰。 這也意味著資料中心將更加仰賴離心幫浦技術,同時也需要效率更高、可靠度更佳的 BLDC 馬達設計。