maxon Story

目標遠大的冒險之旅

主題

從大食量毛毛蟲變成小胃口蝴蝶:Louis Palmer 利用這個強烈的象徵對比來強調永續環保以及他的「Solar Butterfly」專案,希望能引起人們對氣候變遷的關注。自大約一年以來,這個太陽能驅動的小型房屋及其輪流進入小屋的隊員活躍於各地,造訪多個前膽性專案。至今已有哪些初步發現,蝴蝶的旅程又將通往何處?
 

Solar Butterfly 四年來以環保方式拜訪了世界各地約一千個永續發展專案。
  

Solar Butterfly 的創始者 Louis Palmer 堅信:我們已經針對我們這個時代的挑戰開發出了許多聰明實用的解決方法,現在必須要提高它們的可見度並加以擴展。還有,要去利用它們。2022 年,Palmer 和他的團隊帶著他們的太陽能驅動小屋,開啟了歐洲之旅。他們的目標是,讓許多致力於促進永續發展的專案得到應有的關注。 

Louis Palmer

Initiator von Solar Butterfly

氣候保護代表的是改變,但不一定要犠牲。氣候保護專案也可以很有趣。如果從長遠來看,許多所提出的解決方法甚至可以帶來利益。


 

永續注目焦點 

這個蝴蝶造型的露營拖車採用以海洋廢棄物製成的材料打造,可容納四名隊員。折疊式翅膀由太陽能面板組成,用來為 Solar Butterfly 以及負責拖動小屋的特斯拉電動車供應必要的電源。小屋內配備水處理系統、特殊淋浴設備,並為居民提供可生物降解的衣物,使這隻太陽能蝴蝶及其乘客的生態足跡能夠縮減至最小。
 

環遊世界

因新冠疫情所引起的物料供應短缺,使得 Solar Butterfly 這隻蝴蝶差點無法準時破繭而出。但如今技術方面一切運行良好,最後幾個起步時的小困難全都得以在冬季暫停期間解決。對於 Louis Palmer 來說,更重要的是:「無論我們去到哪裡,都會有人樂於傾聽,並且發現令人振奮的新解決方法。」這就是這趟旅程會繼續下去的原因:就在今年,這隻太陽能蝴蝶會從利物浦被海運前往加拿大,然後從那裡啟程穿越北美和中美洲。我們計劃在 2024 年橫越亞洲,再一年之後以澳洲和南美洲之旅作為句點。最終目標是巴西貝倫,2025 年的聯合國氣候變化大會 COP30 預計在此舉行。


事實

  • 200,000 km 的路程,6 大洲和 90 個國家:Solar Butterfly 足跡遍佈全球
  • 120 m2 面積的太陽能面板,每天可提供大約 120 kWh 的電能,讓 Solar Butterfly 可以行駛長達 220 km 的路程。
  • 與傳統淋浴設備相比,Solar Butterfly 的淋浴設備的能源節約量達到 60%。
  • 800 kg 從海洋中收集的廢棄 PET 塑膠瓶成為露營拖車、傢俱和太陽能面板的製作原料。
  • 4.3 kg 取代 16 kg,Solar Butterfly 的太陽能面板每平方公尺重量顯著減輕。創新材料是輕量化技術的背後功臣!
  • 100 名志工熱烈參與整個專案。
  • 1 年的研發時間和半年的製作時間,太陽能蝴蝶終於能夠展翅啟程。

 

Solar Butterfly 自 2022 年開始全球之旅至今,不斷尋找前景看好的開創性永續發展專案。旅程的終點是 2025 年巴西貝倫聯合國氣候變化大會。

1/3

創始人  

Louis Palmer 擁有氣候保護專案方面的經驗。2008 年,這位中瑞士人成為第一個駕駛太陽能計程車環遊世界的人,並獲得聯合國授予的「地球衛士獎」。這次旅程激勵了 51 歲的他與 Solar Butterfly 一起踏上下一段冒險之旅。Palmer 曾擔任教職。如今,他不是帶著太陽能蝴蝶造訪學校,就是以演講者的身份,努力提高決策者對於對抗氣候變遷的新解決方案的認知。

Louis Palmer 的 3 個關注焦點

1. 用沙子替屋子供暖 

在夏天的高溫月份裡,將沙子放在一個貯槽中並利用太陽能加熱至攝氏 500 度。當天氣變冷時,沙子會緩慢釋放出熱能,也因此為整個房子提供熱源。這可說是以最簡單的方式,將夏季產生的能量保存到冬天。

www.youtube.com/watch?v=EQQDJxwcjao 
www.polarnightenergy.fi

2.綠拇指搜尋引擎 

Ecosia 搜尋引擎的使用者不僅可以獲得檢索結果,同時還可以促進生物多樣性。這是因為:廣告服務產品的收入,將全部被投入環境保護事業。首先會在全球各地栽種樹木,同時會避免種植單一作物,而是種植符合當地特性的原生樹種。
 

www.youtube.com/watch?v=Tc0VT3tffU8
www.ecosia.org

3.來自地底的電 

義大利托斯卡尼地熱發電廠的發電量幾乎不亞於核能發電廠。其發電原理是將從地底升起的蒸氣導入蒸氣渦輪機,進而轉化為電力。之後蒸氣會在冷卻塔中冷凝成水,水份會再次被壓入地下。這項技術久經考驗,但完全不顯老舊,甚至非常潔淨。 

www.youtube.com/watch?v=0te15BiJzaE

 

maxon 大力支持參與

maxon 提供各種電動驅動系統,推廣並協助了數百項發明。針對 Solar Butterfly,maxon 貢獻了用來伸縮蝴蝶頭部的馬達和相關的技術專業知識。作為回報,maxon 希望能從這項專案中獲得新的知識和商業合作機會。