maxon Story

無人機的未來:可靠性和聯網之間

主題

Drivetech 1500x1000 drone view on maxon franceDrivetech 1500x1000 drone view on maxon france

愈來愈多專業人士使用的無人機都採用 maxon 驅動模組。這家瑞士製造商的馬達對於飛行器的安全性和可靠性有很大的貢獻。同時,複雜無人機系統的所有組件都有系統性優化的需求。maxon 航太業務開發工程師 Marco Sicher 表示:「主要發展領域在於聯網、通訊和系統智慧。」

Sicher 先生,對於驅動裝置專業製造商 maxon 而言,無人機作為應用領域的重要性為何?

多年來,maxon 的產品被成功應用在傳統航太領域中的案例愈來愈多。特別是在工業航太市場上,無人飛行載具(UAV)扮演的角色越來越重要。航空市場正在從以業餘愛好者為主的環境發展成一個成熟的專業區隔市場。maxon 力圖在此積極發揮實力,確保提供可靠安全的產品,並推動持續發展。

Drivetech 1500x1000 marco sicher

你們正試著以無人機馬達開創新局面嗎?

不,這不是我們的直接目標。雖然這對 maxon 馬達來說是全新的應用領域,但我們非常熟悉航太應用的嚴格要求,知道需要什麼樣的馬達和控制技術。我們的團隊能夠轉移這些知識,並善用協同作用。在遇到例如螺旋槳空氣動力等新領域時,我們建立起一個強大的網絡和新技能。

搭載 maxon 的無人機是否已經起飛?你們和誰合作?

maxon 的驅動模組被全球各地的不同客戶拿來測試——無論是在實驗室中或是在實際環境條件下的現場飛行測試都有。為了能親自從飛行測試中獲得重要經驗和知識,maxon 團隊也利用我們的無人機產品系列打造了一架測試用無人機。同一時間裡,我們也利用與多所大學的密切關係、多個協會裡的會員資格以及新的夥伴關係(例如在螺旋槳領域),來獲得專業知識,並扮演稱職的合作夥伴角色。

Drivetech 1500x1000 uav marco

馬達需要符合哪些條件,才能使無人機能夠執行長時間任務以及室內飛行?

當整套驅動系統能理想地協同工作,並且以最有效的方式使用電池中所儲存的能量,就能長時間飛行。具體而言,這表示馬達必須以最有效的方式運作,而且必須與螺旋槳、電子控制器(ESC)和飛行任務完美搭配。此外,也不能忽略不同任務中環境對於馬達的影響,例如溫度和溼度的高低。相反地,密閉空間內的飛行對驅動系統有不同的要求,例如尺寸必須小或是低噪音排放。

「除了要符合品質和性能方面的嚴格要求之外,還必須特別注意重量」

開發無人機馬達是否需要新的方法?

我們經常為高要求應用開發驅動模組和系統,因此我們的開發方式非常適用。不過,在開發無人機馬達時,除了要符合品質和性能方面的嚴格要求之外,還必須特別注意重量。此外,無人機驅動系統的複雜性也不容小覷。螺旋槳的空氣動力特性和氣流的主動冷卻效果都對馬達設計有很大的影響。

您會將這個產品稱為創新技術嗎?還是視之為無人機概念的整體改良?

所有組件之間的相互作用對於實現最佳應用非常重要。因此,最重要的是必須開發一套所有組件之間都能完美配合的系統。馬達技術和控制技術對 maxon 本身來說並不陌生,但是都已經針對這個新市場進行了專門的最佳化調整。

在這個市場中還有哪些可能的技術發展?

新的材質和技術使得馬達愈來愈強大且愈來愈小。maxon 正在為系統優化所有組件。然而,主要的發展應該是聯網、通訊和系統智慧。在如此複雜的系統中,組件之間能夠互相通訊並向操作人員提供重要反饋資訊,已變得愈來愈重要。 

Drivetech 1500x1000 uav marco 2

無人機驅動模組有什麼樣的創新潛力?

就像剛才提到的,在通訊能力方面還有許多潛力。另外在預防性維護保養領域,我們也看到許多機會和可能性。這涉及到具針對性的系統和驅動模組預防性維護工作。

你們也會利用目錄產品來作專門調整嗎?

maxon 已針對無人機驅動領域——也就是螺旋槳驅動——開發出採用電子控制的專用新馬達。然而,它們採用技術成熟的目錄產品作為技術基礎,這些產品已被用於多種工業應用。對於無人機的其餘部分,例如雲台系統和夾持機構,我們選用成熟的目錄產品,依據客戶的需求來進行改良和調整。

從馬達供應商的觀點來看,無人飛行器(UAV)和地上運輸系統有何差別?

組件的安全性和可靠性絕對是核心。特別是尚未在公眾和監管環境中站穩腳跟的新技術,絕對必須能夠毫無問題地運作,就像在一般航太領域一樣。減輕所有航空設備的組件重量是另一個要點。再加上必須考慮到品質和環境方面的嚴格要求,這就像困難地走在堅固耐用和最佳重量設計之間的一條鋼絲上。

無人機不是新鮮事。作為組件供應商,你們對於無人機技術的未來整體發展能夠做出什麼貢獻?

無人機的確已問世多年,但是從業餘愛好大幅躍進到專業應用和服務,是最近才發生的事。專業環境對所有無人機元件都提出了不同且更嚴格的要求。在這方面,我們作為組件供應商可以透過提供可靠、高品質和安全的產品來發揮重大影響,為無人機技術的進一步發展做出貢獻。

「從業餘愛好大幅躍進到專業應用和服務,是最近才發生的事」

你們在這一點與系統製造商的合作有多密切?

maxon 力求在所有產業中都與客戶建立密切關係,因為這是獲得最佳解決方案的唯一途徑。這也適用於無人機。只有與系統製造商合作,才能確定具體要求,然後在開發過程中加以處理解決。這從簡單的調整到客製化驅動和控制系統都適用。在開發過程中,我們也將系統製造商的回饋意見應用在產品的進一步開發和改良上。

作者: Marco Sicher