maxon Innovation
「從一開始的目標就是:淨零。」


將三座生產據點和辦公室合併到一處,並將所有員工齊聚成一個 Parvalux 大家庭——這是 2018 年 maxon 集團收購的 Parvalux 公司新總部背後的推動力。然而,這座新建築物具有更重大的意義:永續發展的承諾。Parvalux 公司總經理 Doug Sheppard 論述節能材料、再生能源和擁有自家花園的價值。
Parvalux 的新大樓有何特別之處?
從一開始,我們就專注於盡可能降低環境負擔。我們的目標是使營運期間的二氧化碳排放量降至淨零。在建材方面,我們依據能源效率來選擇。而為了在熱水製備和建築物供暖方面實現永續性,我們採用空氣能熱泵。在準備地基結構時,我們從現場的舊建築物中回收了約 7000 公噸的磚塊和混凝土。最重要的是,工廠屋頂上裝設了該地區有史以來單座建築物上最大的太陽能光電系統之一。我曾經爬上屋頂參觀,這套系統真的非常龐大!!
產生的太陽能將用於何處?
我們不僅能夠供應整棟大樓的用電,包括照明、電梯和辦公室設備,每年甚至還會有超過 23,000 kWh 的盈餘。這些能源會被饋入產品製作過程,如此可降低從電網購買再生能源的比例。此外,剩餘的能源也會流入電動車的充電站。我們希望能夠藉此鼓勵員工改用永續環保的交通工具。
為什麼 Parvalux 如此重視永續發展?
從供應源頭到產品的整個生命週期,我們希望公司的營運不會對環境和社會帶來任何負面影響。為了做到這一點——正如我們英國人所說——我們必須先管好自己的事。新建築是朝正確方向邁出的一大步。由於我們的能源產量有盈餘,因此到了 2030 年,它將不僅僅只是碳中和。我們為此感到驕傲。.
最大的挑戰是什麼?
老實說:能源效率是要付出代價的。為了在我們對永續發展的要求和成本考慮之間取得平衡,我們需要合適的合作夥伴。
新大樓就快要蓋好了。員工們是否很期待搬遷?還是也會有些依依不捨?
我們的舊總部大樓建造於 1961 年。自那時起,我們就不斷成長,而這座建築物也開始顯現歲月的痕跡。員工們很期待寬敞的員工餐廳、最新的機器和現代化的工作環境。與之前不同的是,新大樓裡有足夠的會議室和會面區域,有助於促進同仁之間的好奇心和合作。新大樓當然是無障礙設計,並且提供無性別設施。此外,我們也為私人和宗教用途提供多功能空間;我們積極支持所有員工的福利,當然也包括任何擁有移民背景的員工。
您個人最期待什麼?
花園!員工可以在花園裡栽種水果和蔬菜,這是我覺得最棒的一點!對於那些家中沒有專屬戶外空間的員工,這是在高通貨膨脹時期裡的一個小小幫助,並且也是對個人福祉的貢獻。屋頂露台也將是很棒的地方,你可以在那裡靜靜地享受一杯咖啡,或是舉辦同歡烤肉會。但我本身是實際派的,對我來說,最令人興奮的是,我們可以在一個世界級的製造中心,與積極向上且專業的員工一起努力開發優異的驅動解決方案。同時,我們也讓所有員工齊聚一堂,形成一個 Parvalux 大家庭。
關於 Parvalux
英國減速馬達製造商為 maxon 的產品組合加入了性能強大的驅動裝置,比如用於醫療機械設備和工業自動化的機型。Parvalux 成立於 1947 年,自 1957 年起總部一直位於英格蘭西南部的多塞特郡。隨著總部位址的遷移,這家在 2018 年被 maxon 收購的企業將其位於該地區的三座生產據點合併,以因應多年來市場對於其產品持續增長的需求。新總部大樓位於伯恩茅斯附近的普爾,座落於科技大道(Technology Road)上,不僅提供了提高生產效率的機會,還可以依需加倍擴大有效使用面積。
maxon 大力支持參與
追求永續發展和符合未來潮流的工作形式,也是 maxon 的特點。因此,maxon 在伯恩茅斯的生產據點投資了將近 2980 萬英鎊,用於開發和建造新的 Parvalux 總部,其中也包括了土地成本;另外又投資了 3 百萬英鎊,用於購買最先進的生產機械設備。