maxon Story
maxon lanciert ein leichtes und unsichtbares E-Bike-System
Medienmitteilung, 29. Juni 2021
Die Antriebe von maxon sind im NASA-Helikopter auf dem Mars geflogen und lassen nun Fahrradfahrer abheben. Nach einer mehrjährigen Entwicklungszeit präsentiert das Unternehmen das BIKEDRIVE AIR – ein leichtes und unsichtbares E-Bike-System bestehend aus Mittelmotor, integrierter Batterie und Bedienelement. Damit lassen sich leichteste Rennräder, Gravel- und Urban-Bikes oder MTBs bauen. Erste Zweiräder von maxon Kunden kommen noch dieses Jahr auf den Markt.
E-Bikes erobern die Städte, das Land und die Berge. Viele vorhandene Systeme liefern zwar kräftige Unterstützung, sind aber schwer und träge im Handling. Der Antriebsspezialist maxon will dies ändern und präsentiert mit dem BIKEDRIVE AIR ein unsichtbares E-Bike-System, welches inklusive Batterie nur 3.5 Kilogramm wiegt und von Fahrradherstellern in elegante Rahmen integriert werden kann. Durch die Kompaktheit des Systems lassen sich verschiedenste Rahmenkonstruktionen umsetzen – für Rennräder, Gravel-, Urban-, Kids- oder Mountainbikes. Möglich sind E-Rennräder unter 11 Kilogramm und E-MTB Trail Fullys unter 16 Kilogramm.
In das BIKEDRIVE AIR System sind 60 Jahre Erfahrung in der Entwicklung und Produktion von elektrischen Motoren, Getrieben und Elektronik geflossen. Herzstück ist ein E-Bike-Mittelmotor, welcher den Bikerinnen und Bikern ein agiles und natürliches Fahrgefühl ermöglicht. Dahinter steckt eine einzigartige Freilauftechnologie. Nur bei Bedarf wird unterstützt – was sich wie Rückenwind anfühlt.
Reichweite lässt sich mit Zusatzbatterie verdoppeln
Dieser E-Bike-Antrieb ist vom Auge kaum erkennbar. Lediglich ein dezent integriertes Bedienelement am Oberrohr lässt darauf schliessen, dass mehr Power im Bike steckt. Auch die zugehörige Batterie mit 250 Wh ist elegant im Unterrohr verbaut. Fahrer:innen haben die Möglichkeit, die Unterstützungsstufen ihres E-Bikes individuell anzupassen und haben alle wichtigen Daten jederzeit zur Hand. Dafür hat maxon die passende maxon Connect App entwickelt. Dank ANT+ oder Bluetooth (BLE) lassen sich auch andere Geräte einfach verbinden, etwa Garmin, Sigma, o-synce etc. Für Händler gibt es zudem eine bedienerfreundliche Service App.
maxon bietet das BIKEDRIVE AIR System ab diesem Sommer exklusiv für Fahrradhersteller weltweit an und steht für Beratungen zur Verfügung. Erste Partner integrieren den Antrieb bereits in ihre neuen Fahrradlinien und werden noch dieses Jahr damit an den Markt treten. Mehr Informationen und Kontaktdaten: www.maxonbikedrive.com