Media Release 19.11.2020

Hightech auf über 100 Quadratmetern.

roboy2
Blickfang in Nürnberg: Roboy © Roboy 2.0 – roboy.org

Auf diese neuen Produkte von maxon dürfen sich Feinschmecker der Antriebstechnik in Nürnberg freuen.

maxon motor präsentiert an der Fachmesse SPS IPC Drives spannende Produktneuheiten. Das reichhaltige Sortiment des Schweizer Antriebsspezialisten wird unter anderem ergänzt durch drei BLDC-Motoren der Spitzenklasse. 

roboy2
EC-i52_XL_200W_606793
roboy2
EC-i52_XL_200W_606793

Blickfang in Nürnberg: Roboy © Roboy 2.0 – roboy.org

1/2

Ein wahres Kraftpaket kommt brandneu aus maxons Produktion: Der EC-i 52 XL High Torque besticht durch ein um 50 Prozent höheres Drehmoment gegenüber der Standardversion. Damit fügt sich der bürstenlose Motor bestens in Anwendungen im Bereich der Industrieautomation ein.

Der EC-i 30 mit integrierter Elektronik eignet sich für Anwendungen, bei denen Effizienz und Zuverlässigkeit im Vordergrund stehen – beispielsweise Pumpen- und Lüfterantriebe. Die einfache Inbetriebnahme dieses Motors wird von Kunden geschätzt, die dem Thema Motion Control aus dem Weg gehen und trotzdem nicht auf die Vorzüge eines bürstenlosen Motors verzichten wollen.

Zuwachs erhalten hat auch die ECX-Reihe mit dem ECX Speed 6. Mit einem Durchmesser von 6 Millimetern wird sich der BLDC-Motor vor allem in der Medizintechnik etablieren. Dank der eisenlosen Wicklung ergibt sich eine Drehzahl von bis zu 100’000 Umdrehungen pro Minute. Ebenfalls brandneu verlässt der ENX 16 EASY XT unsere Produktionsstätten. Die Version XT der Encoder-Familie EASY ist gemacht für extreme Bedingungen und hält Temperaturen von -55 bis +125°C stand.

 

Roboy als prominenter Gast


Einen prominenten Auftritt am Messestand von maxon hat Roboy. Dieser humanoide Roboter – angetrieben von maxon Motoren – nimmt sich die menschliche Anatomie als Vorbild. Die sehnengesteuerte Antriebstechnik gibt Roboy die Möglichkeit, sich wie ein Mensch zu bewegen und auf seine Umgebung zu reagieren.
Weiter erfahren die Besucher der SPS IPC Drives am Messestand von maxon, wie die hochwertigen Komponenten zu einem System vereint werden. Präsentiert werden die cleveren Systemlösungen auf einer Standfläche, die mit 108 Quadratmetern gegenüber den Vorjahren nochmals kräftig gewachsen ist – passend zur internationalen Bedeutung dieser führenden Fachmesse für die elektrische Automatisierung.


Wussten Sie, dass sich im Online Shop von maxon komplette Antriebssysteme kombinieren und konfigurieren lassen? Unsere Experten zeigen Ihnen live am Messestand, wie einfach und komfortabel die Bedienung dieses Online Tools ist.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch an der SPS IPC Drives in Nürnberg vom 27. bis 29. November. Sie finden uns am Stand 100 in der Halle 1.