maxon Inside

Jenseits der Zeit

Themen

Beyond time 1500x1000 dt2Beyond time 1500x1000 dt2

Mit «Beyond Time» hat die taiwanesische Künstlerin Chen Hsiangfu eine poetische Annäherung an die Relativität der Zeit geschaffen. Ausgestellt ist ihr Werk im Flagshipstore von Starlux Airlines in Taipeh, umrahmt von Weltraumatmosphäre. In Bewegung gesetzt wurde das Kunstwerk mit Motoren von maxon.

Drei Kugeln auf runden Scheiben drehen sich geräuschlos um eine Achse. Dass das Werk «Beyond Time» der taiwanesischen Künstlerin Chen Hsiangfu dabei an die Umlaufbahn von Himmelskörpern denken lässt, kommt nicht von ungefähr. Der Flagshipstore der taiwanesischen Fluggesellschaft Starlux Airlines in der Hauptstadt Taipeh, für den die Künstlerin das kinetische Werk geschaffen hat, strahlt in seiner ganzen Gestaltung Weltraumatmosphäre aus. Raum, Zeit und Technologie sind denn auch wichtige Themen von Hsiangfu.

20220105-_DSC3269 v2

«Beyond Time» stellt die Zeit als eine kognitive Ordnung dar, die dem Menschen in der Unerklärbarkeit seiner Existenz Orientierung verschafft. Gleichzeitig symbolisieren die in unterschiedlichen Geschwindigkeiten rotierenden Kugeln die individuelle Wahrnehmung der Zeit, die einmal schneller, einmal langsamer zu fliessen scheint. Da das Kunstwerk für einen kommerziellen Innenraum entworfen wurde, waren die Anforderungen hoch. Die Motoren für den Drehmechanismus müssen mit niedriger Drehzahl (zwei Umdrehungen pro Minute), niedrigem Drehmoment (2 Nm) und möglichst geräuscharm (unter 25 Dezibel) laufen – und das über eine lange Betriebsdauer hinweg, acht Stunden pro Tag, fünf Tage die Woche. Zudem sollten sie besonders wartungsarm sein.

«Alles ging perfekt auf»

maxon bewegt Kunst


Die Lösung fand sich im Onlineshop von maxon. Die drei Drehscheiben wurden mit je drei bürstenlosen EC 32 Flachmotoren ausgestattet. «Alles ging perfekt auf», erklärt Chen Hsiangfu. «Die kleinen Motoren hatten die richtige Grösse und waren auf Lager. Nur deshalb konnten wir den engen Zeitplan einhalten.» Die benutzerfreundliche Suche im Onlineshop von maxon hat es dem Team um Hsiangfu besonders angetan. Kunden erhalten schnell und einfach Zugang zu allen notwendigen Produktinformationen. Noch einfacher ist es jedoch, sich direkt an die Fachleute vor Ort zu wenden. «maxon war sehr hilfsbereit und hat uns dabei unterstützt, die benötigten Produkte kurzfristig zu finden», betont Chen Hsiangfu. Endlich waren alle Teile montiert, die Motoren wurden aktiviert – gespanntes Luftanhalten bei allen beteiligten Personen ... alles funktioniert! Alle Berechnungen sowie die gewählten Bauteile haben sich damit bestätigt. Ein bewegender Augenblick.  

Beyond time 1500x1000 dt1
Process-6
Beyond time 1500x1000 dt1
Process-6

Chen Hsiangfu (33) geboren in Taipeh, Taiwan setzt sich in ihren Werken mit den Themen Raum, Technologie sowie mit sozialen Phänomenen auseinander. Sie verwandelt alltägliche Erfahrungen in kinetische Installationen und veranschaulicht die Grundgefühle der menschlichen Natur.

1/2

DURCHHALTEVERMÖGEN mit dem Flachmotor EC 32, acht Stunden pro Tag, fünf Tage die Woche: Die drei im Werk verbauten geräuscharmen EC 32 Flachmotoren arbeiten mit geringen Geschwindigkeiten und niedrigem Drehmoment für einen perfekten Drehmechanismus.


Die Kunstwerke von Chen Hsiangfu können Sie auf instagram.com/chenhsiangfu bewundern.


Aktuelle Ausgabe


Lesen Sie die aktuelle Ausgabe des Magazins «driven» von maxon mit aufregenden Storys, überraschenden Fakten und interessanten Fachbeiträgen zu allen Aspekten der Antriebstechnologie.
Entdecken Sie das Magazin auf unserer Website: maxongroup.com/driven

Driven helping hands dt 1500x1000
Autor/in: maxon HQ