Expert Blog

Edelmetallbürsten im Vergleich zu Graphitbürsten.

Themen

RE25_GB_closeRE25_GB_close

Sie haben festgestellt, dass Ihre Applikation mehr von einem bürstenbehafteten DC-Motor als von einem bürstenlosen EC-Motor profitiert, können sich aber nicht zwischen den verschiedenen Bürstentypen entscheiden? Eine der Fragen, die wir am häufigsten hören, ist die nach den entscheidenden Unterschieden zwischen Graphitbürsten und Edelmetallbürsten.

Handelt es sich um eine Start-Stopp-Anwendung mit einer hohen Last, wie beispielsweise eine Pumpe, sind Graphitbürsten die beste Wahl. Bei einer bidirektionalen, zyklischen Bewegung halten diese Bürsten den entsprechend hohen, generierten Stromspitzen stand. Für optische Systeme sind diese Bürsten aufgrund des erzeugten Graphitstaubs jedoch nicht geeignet.

REmax24_EBCLL_SL_1WE_cutted (1)
RE25_short_GB_cutted
REmax24_EBCLL_SL_1WE_cutted (1)
RE25_short_GB_cutted

maxon DC-Motor RE-max mit Edelmetallbürsten

1/2

Erfordert Ihre Applikation nicht die Belastbarkeit von Graphitbürsten, zum Beispiel bei einem Gebläse, sind Edelmetallbürsten die erste Wahl. Diese kostengünstige Lösung wird typischerweise in Konstruktionen für den Dauerbetrieb mit geringerer Strombelastung eingesetzt. Der gewählte Bürstentyp neigt zwar zu Induktionsfunken, DC-Motoren mit Edelmetallbürsten von maxon motor sind allerdings mit CLL (Capacitor Long Life) ausgestattet. Diese Technologie nutzt ein RC-Glied zwischen den Kollektorlamellen, um Bürstenfeuer zu unterdrücken. Das CLL-Konzept reduziert zudem elektromagnetische Emissionen und erhöht die Anschlusskapazität, die als Kurzschluss für die schnellen Spannungswechsel wirkt. Darüber hinaus verhindert eine höhere Anschlusskapazität einen erhöhten Leerlaufstrom sowie eine erhöhte Gesamttemperatur des Motors selbst. Nachstehend finden Sie eine nützliche Tabelle von Urs Kafader, Head of Training bei maxon, mit bisher noch nicht genannten Punkten zur zusätzlichen Erwägung. 

Sollte Ihnen die Wahl schwer fallen und Sie Unterstützung bzw. mehr Klarheit bei Ihrer Entscheidung benötigen, freuen sich erfahrene Vertriebsingenieur:innen auf der ganzen Welt darauf, Ihren Anruf entgegen zu nehmen. Falls Sie sich nicht sicher sind, an wen Sie sich wenden können, besuchen Sie unsere Website unter http://www.maxonmotor.com/maxon/view/content/contact

Tabelle
Autor/in: Angelica Perzan