maxon Story

Duschen für Fortgeschrittene

Aglaja_Duschsysteme_superieur_ChromstahlstangeAglaja_Duschsysteme_superieur_Chromstahlstange

Die meisten Menschen duschen, um Schweiss und Dreck runter zu waschen. Doch eine Schweizer Firma will Duschen zu einem Erlebnis machen und hat deshalb ein System mit einer Massagebürste entwickelt. Hochwertige DC-Motoren sorgen für perfekte Rotation. 

DCX22S
GPX22_nicht_loesbare_Schnittstelle_4
Amax32_GB_20W-HP_Kabel
Aglaja_Duschsysteme_superieur_Chromstahlstange
DCX22S
GPX22_nicht_loesbare_Schnittstelle_4

maxon DCX 22 Motor - Dieser DC-Motor mit einem Durchmesser von 22 Millimetern ist mit Edelmetallbürsten ausgestattet, äusserst effizient und leistungsstark.

1/4

Viele Menschen lieben eine Dusche am Morgen. Wasser, Shampoo, fertig. Danach starten sie erfrischt in den Tag. Doch einigen Leuten ist das zu wenig. Sie möchten ein richtiges Wellness-Erlebnis, wenn sie in die Dusche steigen. Ihnen bietet eine Schweizer Firma Abhilfe. Das Unternehmen Aglaja hat ein Duschsystem entwickelt, das eine angenehme Bürstenmassage bietet, per Akku betrieben wird und in jeder Dusche montierbar ist. 

Die rotierende Bürste ist sowohl horizontal als auch vertikal verstellbar und passt sich damit perfekt dem Körper an. Sie gleitet automatisch an einer Stange hoch und runter. Einstellen lässt sich das mit einer Fernbedienung. Mit dieser kann man sich auch persönliche Massageprogramme einrichten und jederzeit darauf zurückgreifen.

Eine Bürstenmassage während der Dusche ist nicht einfach nur angenehm, wie Bruno Oberli, Inhaber von Aglaja Duschsysteme, betont. Sie ist auch gut für die Gesundheit, in dem sie die Durchblutung anregt, die Haut vitalisiert und den Kreislauf in Schwung bringt. Regelmässige Massagen entspannen zudem den Rücken- und Nackenbereich. 

Zuverlässige Motor-Getriebe-Kombination

Für die Rotation der Bürste als auch für die automatische Höhenverstellung verwendet Aglaja jeweils einen  hochwertigen DC-Motor mit Planetengetriebe von maxon motor. Die Bürstenrotation übernimmt ein A-max 32 in Kombination mit einem Planetengetriebe GP 32. "Wir verwenden diesen Antrieb schon seit zehn Jahren und er funktioniert absolut zuverlässig", sagt Bruno Oberli. "Und das trotz zum Teil motorunfreundlicher Umgebungsbedingungen wie Feuchtigkeit, Dampf und Reinigungsmitteln in der Dusche."

Für die Höhenverstellung der Bürste verwendet Aglaja einen bürstenbehafteten (Edelmetall) DCX 22 S  zusammen mit einem Getriebe GPX 22. Dieser Antrieb mit einer Leistung von 9 Watt gehört zu den modernen maxon Motoren, welche sich online in wenigen Schritten kombinieren lassen. Bruno Oberli ist angetan: "Der DCX 22 bringt eine ausgezeichnete Leistung."

"Ein zuverlässiger Partner"

Das Unternehmen Aglaja legt Wert darauf, dass sein Duschsystem aus hochwertigen Materialien zusammengestellt wird. Schweizer Qualität und Komponenten sind entsprechend wichtig. Doch für maxon hat man sich nicht nur deswegen entschieden, wie Bruno Oberli sagt: "Bei meinem ersten Besuch bei maxon bin ich sehr herzlich empfangen worden, die Chemie hat sofort gestimmt. Ich schätze den spontanen, zuvorkommenden und lösungsorientierten Service und die schon fast freundschaftliche Beziehung, die wir pflegen." Sein Fazit: "In Kombination mit der Qualität der Motoren hat sich maxon als zuverlässiger Partner erwiesen, auf den wir jederzeit zählen können."

Autor/in: Stefan Roschi