maxon Story

100 Prozent Verlass.

Themen

YPU_PRO_handlingYPU_PRO_handling

Die Medizintechnik ist ein Schlüsselmarkt für maxon. Viele unserer Antriebe werden in Insulinpumpen verwendet. Was genau machen unsere Motoren in diesen Geräten? Um das herauszufinden, haben wir Ypsomed, einen führenden Hersteller von Insulinpumpen, besucht.

Unauffällig sieht es aus, das kleine schwarze Kästchen, das in jede Hosentasche passt. Darin aber verbirgt sich Technik auf höchstem Niveau. Es handelt sich um eine Insulinpumpe der Schweizer Herstellerin Ypsomed. Die Firma hat es sich zum Ziel gemacht, das Leben von Diabetiker:innen zu erleichtern. Je nach Bedarf pumpt das Gerät mit dem Namen YpsoPump eine genau vorgegebene Menge an Insulin durch eine schmale Kanüle ins Unterhautfettgewebe des Patienten bzw. der Patientin. Der Vorteil: Diabetiker:innen müssen sich nicht mehrmals täglich selbst spritzen, sondern nur alle paar Tage den Schlauch mit der Kanüle auswechseln. Kinderleicht sind auch der Wechsel der Insulinampulle im Gerät oder das Einsetzen der Batterie. Mit etwas weniger als 80 Gramm ist die Pumpe leichter als jedes Handy. Apropos Smartphone: Via Bluetooth kommuniziert die Pumpe sogar mit Notebook oder Telefon und zeigt dort wichtige Therapiedaten an.

«Die Einfachheit der Bedienung und der Einsatz neuster Technologien waren unsere Hauptziele bei der Entwicklung der YpsoPump.»

Die Pumpe selbst ist mit einem Touchscreen ausgestattet und intuitiv bedienbar. Die YpsoPump eignet sich vor allem für Patient:innen mit Typ-1-Diabetes, die eine kontinuierliche und zuverlässige Insulinzufuhr benötigen und jede Mahlzeit mit zusätzlichem Insulin ausgleichen müssen. «Die Einfachheit der Bedienung und der Einsatz neuster Technologien waren unsere Hauptziele bei der Entwicklung der YpsoPump», sagt Thomas Zeltner, Produktmanager bei der im Schweizerischen Burgdorf ansässigen Firma. «Das Feedback der Patientinnen und Patienten zeigt uns, dass wir auf dem richtigen Weg sind.» Zur Produktpalette von Ypsomed gehören auch Blutzuckermesssysteme, Pen-Nadeln sowie weitere Geräte und Dienstleistungen, die das Leben von Diabetiker:innen einfacher machen. Die aus rund 50 Einzelteilen bestehende Pumpe wird in Burgdorf produziert. «Die Kunststoffteile stellen wir selbst im Spritzgussverfahren her.» Einer der wichtigsten Lieferanten ist maxon. Im Antriebsmodul der Pumpe kommen leicht modifizierte Motoren des Typs EC 9.2 flat zum Einsatz. Sie treiben eine kleine Gewindestange an. An deren Ende befindet sich ein Stöpsel, der die Flüssigkeit in der Ampulle in den Schlauch und somit in den Körper drückt. Das Injektionssystem lehnt sich damit stark an den Mechanismus einer normalen Spritze an.

mylife_ypsopump_2
EC9_2
mylife_ypsopump_2
EC9_2

Die aus rund 50 Einzelteilen bestehende Pumpe wird in Burgdorf produziert.

1/2

Die Insulinausschüttung muss hochpräzise reguliert sein, weshalb auch der Antrieb ganz exakt arbeiten muss. «Der maxon DC-Motor ist ein ganz wichtiger Bestandteil unserer Insulinpumpe», fasst Thomas Zeltner zusammen. «Neben maxon gibt es kaum Anbieter, die so präzise herstellen, dass sich die Produkte im medizinischen Bereich anbieten.»

Auch bei der Vermarktung der Insulinpumpe ist der Name maxon mehr als nur eine Randnotiz. «Wir setzen nicht einfach irgendwelche Motörchen ein, sondern qualitativ hochwertige Antriebe des Schweizer Herstellers maxon. Darauf weisen wir Patient:innen und Besuchende unserer Firma immer wieder hin», sagt Thomas Zeltner. Gerade in der Medizintechnik sei das Label «Made in Switzerland» wichtig für das Vertrauen der Kunden und Patient:innen. Die gute Partnerschaft zwischen Ypsomed und maxon soll auch in Zukunft Bestand haben. Gemäss Zeltner werden die Produktionszahlen der YpsoPump in den kommenden Jahren markant steigen.

BUI_Ypsomed_seitlich_V2_retouchiert

Ypsomeds Hauptsitz in Burgdorf, Schweiz

Pumpe hilft Patient:innen mit Diabetes Typ 1

Der Zuckergehalt unseres Blutes ändert sich ständig und hängt stark von der aufgenommenen Nahrung ab. In einem gesunden Körper schüttet die Bauchspeicheldrüse bei Bedarf die benötigte Menge an Insulin aus. Dieses Hormon sorgt dafür, dass die Glucose – also der Zucker – von den Zellen aufgenommen werden kann und der Blutzuckerspiegel nicht zu hoch wird.

Bei Diabetiker:innen produziert die Bauchspeicheldrüse kein oder zu wenig Insulin. Deshalb müssen sich Menschen mit Diabetes das lebenswichtige Insulin «von aussen» holen – mit Spritzen oder speziellen Pumpsystemen wie der YpsoPump. Dies gilt vorwiegend für Typ-1-Diabetiker:innen und damit für eine Minderheit der Patient:innen. Bei Typ-1-Diabetes handelt es sich um eine bislang unheilbare Autoimmunerkrankung.

Rund 90 Prozent aller von Diabetes betroffenen Personen dagegen haben Typ-2-Diabetes. Diese Form des Diabetes tritt vor allem bei älteren und übergewichtigen Menschen auf. Durch gesunde Ernährung und genügend Bewegung kann man Typ-2-Diabetes in der Regel unter Kontrolle halten oder vorbeugen, ohne sich Insulin spritzen zu müssen.

Bildrechte
Ypsomed AG

Autor/in: Adrian Venetz

© by © maxon motor ag