Produktlebenszyklus von maxon – Statusübersicht
maxon Produkte durchlaufen verschiedene Phasen von der Entwicklung bis zum Ende ihres Lebenszyklus. Die folgenden Status unterstützen Sie dabei, die langfristige Verfügbarkeit zu beurteilen, geeignete Produkte für neue Designs auszuwählen und Ihre Projekte vorausschauend zu planen.
Übersicht Produktlebenszyklusstatus
maxon verwendet die folgenden Lebenszyklusstatus, die im Katalog, im Onlineshop und in den zugehörigen Tools durchgängig dargestellt werden.
Wichtig:
Der Produktlebenszyklusstatus beschreibt, wie maxon sein Portfolio und die Produktverfügbarkeit im Laufe der Zeit verwaltet. Er beschreibt nicht den Entwicklungsreifegrad, die Sicherheit oder den Qualifizierungsgrad eines Produkts.

| Status | Was das für Sie bedeutet | Einsatz in Ihrer Anwendung (bestehende und Neuentwicklungen) | Verfügbarkeit der Produktdokumentation |
|---|---|---|---|
| Vorankündigung | Das Produkt befindet sich in der Entwicklung und ist noch nicht allgemein bestellbar. Technische Daten können sich bis zum endgültigen Release noch ändern. | Noch nicht für die endgültige Integration in das Produktdesign geeignet. Verwenden Sie das Produkt nur zur frühzeitigen Evaluierung in Abstimmung mit Ihrem Ansprechpartner bei maxon. | Je nach Produkt kann es bereits im Katalog oder im Onlineshop aufgeführt sein, die Bestellmöglichkeiten sind jedoch eingeschränkt. |
| Neu | Neu eingeführtes Produkt, das typischerweise im vergangenen Jahr eingeführt wurde. Repräsentiert den aktuellen Stand des Produktportfolios in seinem Segment. | Für Neuentwicklungen empfohlen, sofern das Produkt Ihre technischen Anforderungen erfüllt. Für den Einsatz in neuen Anwendungen geeignet. | Im Katalog und online verfügbar und aktiv beworben. |
| Aktiv | Standardprodukt, das vollständig freigegeben und gut am Markt etabliert ist. Wird regelmässig produziert und in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt. | Für bestehende und Neuentwicklungen empfohlen. Zuverlässige Wahl für Baureihen und den langfristigen Einsatz. | Im Katalog und online verfügbar und aktiv beworben. |
| NRND (Not Recommended for New Designs, für Neuentwicklungen nicht empfohlen) | Das Produkt bleibt weiterhin verfügbar und dient hauptsächlich der Unterstützung bestehender Anwendungen, wird jedoch für neue Designs nicht mehr empfohlen. | Weiterhin für bestehende Designs verwenden. Für Redesigns oder neue Anwendungen ein Produkt mit dem Status Aktiv oder Neu wählen. Eine sofortige oder aktive Migration ist nicht erforderlich. | In der Regel nicht mehr aktiv im Katalog beworben, jedoch über die Suche oder Direktlinks im Onlineportal verfügbar. Auf die aktuelle Produktdokumentation kann weiterhin zugegriffen werden. |
| Abkündigung | Die Abkündigung des Produkts wurde offiziell bekannt gegeben. Der letzte Bestelltermin und der letzte Liefertermin sind festgelegt. | Für neue Designs nicht geeignet. Planen Sie für bestehende Anwendungen die Migration oder geben Sie Ihre letzte Bestellung auf. maxon unterstützt Sie bei der Umstellung. | Nicht mehr im Katalog gelistet. Auf die aktuelle Produktinformation kann weiterhin über die Onlinesuche zugegriffen werden. |
| Obsolet | Dieses Produkt kann nicht mehr bei maxon bestellt werden. Das Ende des Produktlebenszyklus wurde erreicht. | Nicht für neue oder bestehende Designs verfügbar. Ein Nachfolgeprodukt oder eine alternative Lösung ist erforderlich. | Nicht mehr im Katalog oder Onlineportal gelistet. Die aktuelle Produktinformation bleibt noch mehrere Jahre über die Suche zugänglich. |
Was „NRND“ in der Praxis bedeutet
Der Status NRND (Not Recommended for New Designs, für Neuentwicklungen nicht empfohlen) ist ein Status zur Portfoliosteuerung im Produktlebenszyklus von maxon. Er stellt sicher, dass bestehende Kunden weiterhin zuverlässig unterstützt werden, während für Neuentwicklungen zukunftssicherere Produkte empfohlen werden.
NRND bedeutet, dass …
- das Produkt nicht abgekündigt ist und noch kein fester Termin für das Ende seines Lebenszyklus feststeht,
- es weiterhin verfügbar ist und für bestehende Anwendungen hergestellt wird,
- es sich in der Regel bereits seit vielen Jahren auf dem Markt befindet und eine spätere Phase seines Lebenszyklus erreicht hat,
- neuere oder spezialisiertere Produktlinien ähnliche Anwendungen abdecken und für Neuentwicklungen bevorzugt werden,
- das Produkt im Katalogangebot nicht mehr aktiv beworben wird.
NRND bedeutet nicht, dass …
- das Produkt plötzlich über Nacht verschwindet. In vielen Fällen vergehen zwischen dem Status NRND und der endgültigen Abkündigung mehrere Jahre – abhängig von der Nachfrage und der Verfügbarkeit von Komponenten.
- das Produkt nicht mehr zuverlässig funktioniert oder nicht mehr unterstützt wird. Bestehende Kunden erhalten weiterhin Lieferungen und technischen Support, sofern dies angemessen und machbar ist.
Orientierungshilfe für Ihre Projekte
- Bestehende Designs:
Sie können Produkte mit dem Status NRND weiterhin in bestehenden Geräten und Systemen einsetzen. Bei langfristigen Projekten sollten Sie die Verfügbarkeit und Planung mit Ihrem Ansprechpartner bei maxon abstimmen.
- Neue Designs:
Verwenden Sie nach Möglichkeit Produkte mit dem Status Aktiv oder Neu. Ihr maxon Team vor Ort unterstützt Sie bei der Auswahl geeigneter Alternativen.
- Migration:
Wenn ein in Ihrer Anwendung eingesetztes Produkt den Status NRND, abgekündigt oder veraltet erhält, unterstützt Sie maxon bei der Bewertung von Nachfolgeprodukten und der Planung der Umstellung.
Häufig gestellte Fragen
Kann ich ein Produkt mit dem Status NRND noch bestellen?
Ja. Produkte mit dem Status NRND können weiterhin bestellt werden und werden hergestellt, um bestehende Kunden weiterhin zu beliefern. Sie werden jedoch nicht mehr für neue Projekte empfohlen und die langfristige Planung sollte im Hinblick auf ihre spätere Abkündigung erfolgen.
Wie lange bleibt ein Produkt mit dem Status NRND verfügbar?
Es gibt keinen festgelegten Zeitraum. In vielen Fällen vergehen zwischen dem Status NRND und der endgültigen Abkündigung eines Produktes mehrere Jahre – abhängig von der Nachfrage und der Verfügbarkeit von Komponenten.
Warum wurde „mein“ Produkt auf den Status NRND gesetzt?
Typische Gründe sind die Vereinfachung des Produktportfolios, die Einführung neuerer Produktlinien oder eine rückläufige Nachfrage. Ziel ist es, Redundanzen zu reduzieren und gleichzeitig bestehende Anwendungen weiterhin zu unterstützen.
Was geschieht, wenn ein Produkt „abgekündigt“ oder „obsolet“ ist?
Für abgekündigte Produkte legt maxon den letzten Bestell- und Liefertermin fest und informiert die betroffenen Kunden, damit sie ihren abschliessenden Bedarf oder die Migration planen können. Sobald ein Produkt den Status „obsolet“ hat, kann es nicht mehr bestellt werden. Die aktuelle Produktdokumentation und der Produktsupport bleiben für abgekündigte und veraltete Produkte noch mehrere Jahre verfügbar.
An wen kann ich mich wenden, wenn meine Entwicklung auf einem Produkt mit dem Status NRND oder einem abgekündigten Produkt basiert?
Bitte wenden Sie sich an Ihren Vertriebsingenieur bei maxon oder an Ihre maxon Niederlassung vor Ort. Gemeinsam können Sie Ihre Anwendung überprüfen, Risiken und Zeitpläne besprechen sowie geeignete Alternativen oder Migrationspfade festlegen.
Wenn Sie konkrete Fragen zum Produktlebenszyklusstatus eines Produkts in Ihrem Projekt haben, unterstützt Sie das maxon Team gerne.