Expert Blog

關於驅動元件的效率

主題

DCXDCX

我經常會遇到關於哪種馬達效率最高的問題。尤其是在談到有電源限制的應用時,例如電池驅動的工具或太陽能板供電的衛星。我認為值得將問題擴展到由控制器、馬達、減速機和其他機械裝置組成的完整驅動系統。表 1 大致說明了不同能源轉換裝置的典型效率。

Tabelle_Efficiency

我們可以看到,在很大程度上是取決於機械的製作方式。機械系統裡的高摩擦會犠牲許多能量。因此,若要改善驅動系統的效率,應一律從機械系統開始。

注意,DC 驅動系統經常採用固定電壓供電。因此,並不是要將整體效率最大化。效率是一個相對參數,說明了單位輸入功率的損耗。但是,在固定的電壓之下,電流消耗(絕對參數)才是必須被最小化的。充分利用所有電源電壓可以降低電流消耗,而且能夠延長電池壽命。

以下是幾個有助於實現高效率和低電流消耗的規則。

機械轉換的規則

  • 使用低摩擦的機械結構或完全避免。
  • 使用滾動摩擦(摩擦係數 < 0.01)而非滑動摩擦(典型摩擦係數 0.1 … 0.4)。例如,滾珠螺桿系統的摩擦明顯低於導螺桿。但是,滾珠螺桿方案通常無法自行鎖定,而是需要供電才能維持在停止位置。若考慮到整個工作循環,可能會有愛克姆螺桿整體能耗較低的情況。

行星式和正齒輪減速機的規則

  • 使用低級數。
  • 使用額定轉矩僅稍微高於您的需求的小型減速機。不要選過大的減速機。減速機低負載時的效率非常差。
  • 在效率方面,較大的直驅馬達不搭配減速機,通常會比馬達-減速器的組合更好。然而直驅系統可能更大、更重和更貴。
grafik

減速機效率與額定輸出轉矩的關係(示意圖)。一旦減速機適當負載,效率幾乎保持恆定且高。

馬達的規則

  • 以每分鐘數千轉的轉速運行馬達。
  • 不要選擇太大的馬達。不要接近零負載運行。
  • 選擇線圈時應注意。選擇能夠在負載之下充分利用電壓來達到轉速的線圈;也就是需要最低電流的線圈。

控制器規則

此處的規則與減速機類似。應適當負載,不要在電流太低的情形下運轉。不要選擇額定電流太高的控制器。使用與所需馬達電流相配的功率級。  

最後

充分使用整個電源電壓。如此可以降低電流消耗,您也可以省錢;您會需要一個較小的電源、較小的控制器、較少的電纜屏蔽......或是像我的一位同事所說:電壓是免費的——電流傷成本。

Motor_efficiency_grafik

馬達效率作為不同電源電壓下的轉矩函數。電壓增加對於效率提升沒有重大影響,但與高效率的轉矩範圍有重要關聯。一般而言,連續運行範圍內的效率是最高的。但是,必須注意轉矩值非常低時的效率落差。

作者: Urs Kafader