maxon Story
AGV 與 AMR 的區別


一直到最近,自動導引車 AGV 都還是自動化內部運輸任務的唯一選擇。今天,有一種更先進的科技正在與它們競爭:自主移動機器人 AMR。儘管 AGV 與 AMR 都能夠將物料從甲地搬到乙地,但兩者之間能比較之處也僅限於此。
AGV:用於簡單的程設指令
AGV 在 1950 年代由汽車工業引進,主要設計目的是用來運輸或拖動物料。它們最主要用於物流領域,可以在沒有人員介入的情況下在特定空間內搬運貨品。為了實現這個目的,AGV 可以採用兩種技術。
1) 電磁感應導引
AGV 沿著地上所設定的路線移動,例如埋設在地面下的電磁導線、地面上的金屬軌道、地下電纜線等。機器人會遵照路徑上所接收到的發射訊號行進,就好像在鐵軌軌道上一樣。要實現這項技術以及修改路徑,都需要大量工作。因此,電磁感應導引適合用於簡單的應用,但無法提供靈活彈性。
2) 光學導引
成本較低,也較電磁感應導引易於實施,AGV 可以利用車載攝影機來跟隨地面上的畫線。這種解決方案也缺乏完全的靈活性,但不需要結構性的工作。
最基本版本的 AGV 車載智慧性能最少,只能遵循基本的程式指令。電磁感應導引的 AGV 的移動僅限於固定路線,儘管只是最微小的路線修改,都會牽涉到大量工作並使生產中斷。AGV 可以偵測到路線上的障礙物,但無法繞過。如果路線受到阻礙,AGV 會停駛,直到障礙物被移開。
AMR:更自主、更靈活的機器人
相對於高啟動成本和受限於固定基礎設施而不靈活的 AGV,自主移動機器人 AMR 是很好的替代方案。它們也依賴兩種複雜的技術運作。
1) 雷射導引
使用這套系統的 AMR 會依照安裝在周遭環境的反光片網路來移動。機器人配備一組旋轉雷射發射器,利用測程法原理移動,並借助反光片來測定其路線。結合了這兩種科技,AMR 可以將自己精確定位。此外,可以利用系統中的監控軟體輕鬆修改機器人的路徑。雷射導引是目前市面上最可靠的自動導引車技術之一。其精確度也使其廣受醫療應用採用。
2) 地理引導
這種系統需要先建立一份設備地圖,但不需要開發和建設基礎設施。AMR 能夠自行找到行進方向,並且自動計算出路線。建立機器人作業環境地圖的優勢在於可以隨時加以修改。因此這是一種高度靈活的科技。
AMR 是最新的創新成果,並採用目前最好的技術。這些能自主移動的機器人擁有動態數位地圖和車載攝影機,並且使用雷射引導系統。它們也仰賴攝影機、內建感應器、雷射掃描器和先進軟體所提供的資料來感測周遭環境,進而選擇出前往目的地最有效的路線。AMR 只需要在數位地圖裡稍微修改路徑,就能夠相應行動,因此設定組態和重新程式設計都非常省時便利。
AGV 還是 AMR:優點與缺點
1) 與人員共存
由於 AGV 會在偵測到即使是最微小的障礙時停下來,因此在無障礙的無人環境中會是較有效的方案。當有碰撞風險時它們就會立即停止,因此對人員而言相當安全。在另一方面,AMR 的設計是為了在流動性更大的空間裡工作,讓人員能夠在其周圍安全地行動。歸功於其環境分析功能,AMR 可以偵測自己是否有足夠的空間來繞過障礙物。因此,這種自主移動機器人可以與行人共享路徑且不會有風險。
2) 成本多高?
實施一套電磁感應導引 AGV 需要安裝工作,因此牽涉到相當大的財務投資。換句話說,機器人本身的設計成本實際上有限,因為所搭載的智慧技術非常少。AMR 和所使用的先進科技構成了更大的支出項目。然而,買家不需要執行任何工作來確保系統順利運作。鑑於 AMR 的部署相當快速便利,它們可以帶來更快的投資回報。
機動化程度?
自主移動機器人 AMR 比 AGV 更先進複雜,具有不受限於固定路線的優點,可以適應障礙物,更加靈活。
無論是哪一種方案,都必須選用高度安全的小型模組化馬達單元(AGV 機動化的 5 大要點)。無論是配備或未配備積體電路的 IDX 驅動模組都可滿足所有這些條件,而且短短幾天內就可以交貨。所提供的功率也能克服物流和內部物流應用的挑戰:體積小、強大且交貨時間短。
瞭解更多關於內建位置控制器的 maxon IDX 小型驅動模組
在此使用 maxon 的配置器,線上配置您的 IDX 解決方案
或與我們當地的專家聯繫。