maxon Story
热缩膜包装系统


工业自动化正在逐渐成为各种工业的必要配备。农产食品部门便是正在经历这个转型过程的行业之一。一家土耳其公司使用由Varvel减速电机驱动的系统,精心设计出可在这个行业中实现自动化的机器:所使用的减速电机属于MDP产品范围,可在48小时内供货。
农产食品部门的自动化
通过自动化,食品和饮料行业可以达到稳定一致的产品质量、提高效率、加快包装过程并减少搬运量。
一家活跃于这个领域的土耳其公司生产40多种不同型号和类型的机器,包括手动热缩膜包装机、具有密封功能的热缩膜包装机以及可以连续粘合的高产量热缩膜包装机。
这家土耳其公司的机器可以自动检测不同尺寸的产品,并维持稳定一致的包装质量。在频繁更换产品尺寸的应用中,这家公司的机器堪称理想选择,其他特点还包括易于操作、具有完美的隔热特性以及配备陶瓷涂层封口刀片等。这家公司还提供各种项目和AC解决方案,帮助企业能够更快、更高效地在生产线上完成包装任务。
Varvel技术是系统的核心
来自意大利的Varvel集团致力于为各种领域的中低功率非移动式应用设计和生产齿轮箱和变速驱动装置,其中包括农产食品和农业、工业以及自动门和入口控制。
RT系列齿轮箱凭借其新颖的设计和出色的可靠性而全球闻名。
针对农产食品行业的需要,这家土耳其公司在机器中采用尺寸为28、40和50的Varvel RT系列蜗轮蜗杆减速电机。Varvel RT减速电机的质量非常优异,因此让这家公司得以打造出安静、无振动并且完美运行的机器。这些电机除了有助于大幅度提高产量之外,也让热缩膜的更换过程变得更轻松、更快速。这家公司提供的各种款型都具有易于使用的优点,可实现最大产量,并允许通过USB自动进行固件升级。
此处使用的Varvel RT系列蜗轮蜗杆减速电机确保在中低功率应用中的出色可靠性。它们的设计易于维护,能发挥最佳性能,并且用途广泛,可轻松适应任何应用。这意味着,它们可以满足广大用户的各种需要。另外,它们也有助于降低机器的运营成本并减小对环境的影响。
另请阅读减速齿轮箱:重要须知
与意大利制造商建立牢固的合作伙伴关系
来自意大利的Varvel集团致力于为各种领域的中低功率非移动式应用设计和生产齿轮箱和变速驱动装置,其中包括农产食品和农业、工业以及自动门和入口控制。Varvel集团活跃于全球五大洲六十多个国家。
Varvel也是MDP产品范围的长期合作伙伴,因此能够将其齿轮箱与MDP在高性能AC电机方面的专业知识相结合。在创造多技术减速电机设计时,利用该产品范围可以搭配出独一无二的组合。MDP x Varvel产品范围能提供极具竞争力并且能快速反应的解决方案。
MDP x Varvel产品范围可在MDP电子商店中订购,随时有常备库存,可在48小时内供货。如果您需要技术方面的支持,请致电我们的技术服务中心,在那里会有专业人员协助您找出最理想的电动化解决方案。