maxon Story

Automazione di farmacie e tecnologia di azionamento

Argomenti

Template DriveTech 1500x1000 PharmaceutiqueTemplate DriveTech 1500x1000 Pharmaceutique

Produzione in laboratorio, imballaggio, distributori automatici delle medicine in farmacia: il settore farmaceutico sta iniziando ad automatizzare l'intera catena di fornitura al fine di aumentare la produttività. Come risponde la tecnologia dei motori al crescente interesse nell'automazione?

Automazione: la rapida crescita del settore farmaceutico


Frenato dal costo iniziale di acquisto e dall'uso dei robot, il settore farmaceutico sta lentamente iniziando a ricorrere alla robotizzazione. Grazie ai vari sviluppi tecnologici, l'uso di robot è ora visto come un ottimo metodo per acquisire velocità e di conseguenza produttività. Oltre ad essere in grado di svolgere le mansioni a una velocità tre o quattro volte superiore agli esseri umani, i robot presentano il notevole vantaggio di poter lavorare 24 ore al giorno. Possono svolgere al contempo in totale autonomia le funzioni di più dispositivi risparmiando spazio.

Template DriveTech 1500x1000 Pharmaceutique 3

Aspetti chiave della robotizzazione delle farmacie


Farmacie di quartiere, grandi drogherie e farmacie di centri commerciali stanno acquistando sempre più robot. Queste macchine risolvono i problemi legati a distribuzione, stoccaggio e gestione dell'inventario offrendo ai farmacisti molto più tempo da dedicare ai clienti. In genere i farmacisti possono scegliere tra due tipi di macchine:


•    Un robot semi-automatico, che il farmacista riempie con le confezioni e che il robot poi ripone automaticamente a magazzino. Il farmacista può scansionare le scatole o affidare questo compito al robot.
•    Un robot completamente automatico, in questo caso il farmacista deve semplicemente svuotare un cartone di farmaci e il robot penserà a scansionare, dividere e immagazzinare le confezioni.

Qualunque sia il sistema selezionato, permette al farmacista e al personale di risparmiare tempo prezioso dietro il bancone incrementando così le vendite. Affinché un farmacista dedica di procedere con l'acquisto, un robot deve offrire i seguenti vantaggi:


•    Più tempo. Scegliere un robot significa passare meno tempo spostandosi nel negozio per sistemare i prodotti sugli scaffali, un risparmio di tempo rilevante soprattutto nelle ore di punta.
•    Più produttività. Utilizzando un robot potete ridurre il personale dietro il bancone. Il robot dovrebbe inoltre garantire una visibilità e una gestione ottimali delle scorte.
•    Più spazio. Delocalizzando il magazzino viene ottimizzato lo spazio nel retrobottega, quindi con l'impiego dei robot è possibile avere più spazio per la vendita. In questo modo i farmacisti hanno l'opportunità di ampliare l'area self-service e al contempo migliorare il comfort dei propri clienti.

Sollevati dalle mansioni noiose con scarso valore aggiunto, i farmacisti possono concentrarsi sulla parte centrale della propria attività: il rapporto con i clienti. Acquistando un dispositivo innovativo possono inoltre comunicare il proprio approccio moderno e suscitare la curiosità dei clienti.


Automazione: come eliminare gli ostacoli per i farmacisti?


Pur fornendo un vantaggio commerciale, l'acquisto dell'automazione rappresenta un notevole investimento per le farmacie. Pertanto devono essere assolutamente convinte dei vantaggi di un sistema robotizzato prima di prendere la decisione finale di acquisto. In molti casi, l'acquisto di un robot rientra in un progetto più ampio: aumentare il fatturato, migliorare le procedure di distribuzione o ampliare lo spazio destinato alla vendita, con conseguente riorganizzazione delle aree adibite a magazzino.


Lo spazio occupato dal robot è un aspetto critico, soprattutto nelle farmacie di quartiere in cui lo spazio è limitato. I farmacisti devono prima mettere a fuoco le proprie esigenze e il tipo di organizzazione che intendono sviluppare. Dopo l'installazione non sarà possibile spostare il robot facilmente, quindi la posizione di installazione deve essere scelta con attenzione. Il proprietario della farmacia deve inoltre prevedere del tempo da dedicare alla formazione del personale e considerare le reazioni dei diversi interessati.


Anche la manutenzione potrebbe essere un punto dolente perché il prezzo rimane comunque alto. Dovete rassicurare i farmacisti su tutti questi aspetti e supportarli nella progettazione della farmacia enfatizzando i vantaggi immediati e a lungo termine che un robot può offrire.


In che modo gli specialisti dell'automazione devono rispondere ai dubbi dei farmacisti?


Per rispondere ai dubbi dei farmacisti, i produttori di macchine devono offrire sistemi robotizzati che utilizzino pochi componenti fornendo comunque prestazioni estremamente elevate. Poiché lo spazio di lavoro dei farmacisti è limitato, il robot deve essere il più compatto possibile. Pertanto è fondamentale selezionare un sistema motorizzato compatto, versatile e ad alte prestazioni come la gamma IDX di motori maxon. 


Innanzitutto i motori IDX56, disponibili nelle versioni M (200 watt) e L (300 watt), con una dimensione massima di 56 mm x 170 mm, sono perfetti per affrontare le sfide degli spazi ristretti.


Dotati di elettronica di comando integrata (potenza e comando attraverso CANopen ed EtherCat), sono la soluzione ideale per i movimenti pick & place dei prodotti (X,Y,Z), l'apertura e la chiusura dei cassetti e il trasporto di prodotti.

Template DriveTech 1500x1000 Pharmaceutique 2


Se sono dotate di robot, le farmacie si trovano ad affrontare importanti sfide di manutenzione. Un guasto potrebbe significare una notevole perdita di fatturato. Per offrire la giusta tranquillità ai farmacisti, i robot devono richiedere una manutenzione minima e la manutenzione comunque necessaria dovrebbe essere estremamente semplice. Scegliendo un motore IDX di maxon, scegliete un motore brushless robusto che non richiede alcuna manutenzione per l'intera vita utile del prodotto.


È inoltre possibile accedere a informazioni in tempo reale sullo stato del motore quali temperatura, consumo di corrente, velocità di rotazione, ecc., attraverso la rete CAN o EtherCat e controllare da remoto questi parametri dal computer. Ciò contribuisce notevolmente alla semplificazione del controllo generale del robot. Questo a sua volta contribuisce a semplificare l'uso delle macchine in farmacia.

Autore: maxon France