maxon Story
2030. Laboratorio ed erogazione di medicinali


Da oltre 30 anni, maxon France si impegna a fornire ai produttori di dispositivi medici un movimento intelligente costantemente ottimizzato.
Nel nostro secondo white paper, dedicato alle sfide del 2030 per i produttori specializzati in strumentazione da laboratorio e dispositivi di somministrazione di farmaci, presentiamo un'analisi dettagliata del mercato dei dispositivi medici motorizzati. Questi dispositivi devono affrontare nuovi problemi causati dai cambiamenti scientifici, sociali e normativi. maxon France è in prima linea nella rivoluzione medica P4 e condivide con voi le conoscenze di motorizzazione e meccatronica.
Numerose sfide ci aspettano all'orizzonte, come spiega qui Alain Pontille, CEO.
Qual è la sua visione dello sviluppo dei mercati per le attrezzature per la diagnostica in vitro e i sistemi di somministrazione di medicinali?
Alain Pontille: il mercato IVD è in continua evoluzione ormai da 20 anni. Siamo orgogliosi di assistere gli attori principali di questo settore nella progettazione, sviluppo e produzione di sottogruppi meccatronici completi per le nuove macchine da laboratorio. Questi progetti comprendono vere sfide tecnologiche che si concentrano sempre su precisione e compattezza. I nuovi progetti di sviluppo di test point-of-care offrono veri miglioramenti grazie alla maggiore connettività e all'ergonomia più compatta. Le siringhe per l'erogazione di medicinali, dall'altro lato, aprono le porte a un mix di componenti tecnologici come la combinazione di ingegneria meccanica, MID, connettività e design sempre più compatti e leggeri.
Qual è il vostro contributo nei confronti delle aziende impegnate in questi mercati?
Generalmente, in questi settori lavoriamo con aziende spesso giovani e spinte da un concetto altamente innovativo con importanti sfide tecnologiche e finanziarie. Il nostro ruolo consiste nella rapida fornitura di una soluzione “semplice” che permetta loro di ottenere il proof of concept. Si tratta di un passaggio chiave della ricerca fondi per garantire il futuro del progetto.
Siamo consapevoli della nostra responsabilità nello sviluppo delle innovazioni in Francia. Per questo, abbiamo creato un sistema specifico attraverso il quale forniamo un'assistenza a lungo termine alle aziende sviluppando le loro soluzioni personalizzate.
La nostra market manager, Virginie Mialane, è anche una specialista di dispositivi medici: nella sua mansione di project manager, negli ultimi 15 anni ha guidato lo sviluppo di molte applicazioni IVD. Il suo background e l'esperienza le danno le competenze necessarie per strutturare e arricchire la nostra offerta di assistenza e sviluppo per le aziende innovative nel settore dei dispositivi medici. Per maxon France, questa è una priorità assoluta.
I nostri esperti nei dispositivi medici motorizzati sono a vostra disposizione.
Da quasi 30 anni, progettiamo, sviluppiamo e produciamo sistemi meccatronici completi per l'industria medica, dalla strumentazione per la diagnostica in vitro a dispositivi impiantabili attivi. “I nostri progetti di meccatronica per dispositivi medici sono soluzioni tecnologiche altamente avanzate che soddisfano le vostre esigenze di miniaturizzazione e peso ridotto, resistenza e processi di sterilizzazione, funzionamento a velocità molto elevate e soprattuto affidabilità.”