maxon Story

Systèmes d’essuie-glace motorisés

Thématiques

Template DriveTech parvalux essuie-glace3Template DriveTech parvalux essuie-glace3

Les transporteurs maritimes, ferroviaires et commerciaux doivent veiller à la sécurité du transport des personnes et des marchandises. Pour assurer cette responsabilité, il est essentiel de pouvoir garder une vue claire de l'itinéraire à suivre, même dans les pires conditions.

Afin d'éviter les accidents à faible vitesse dans les gares, les dépôts et les voies de garages et pour éviter de passer des signaux en danger, il est essentiel que les conducteurs de train puissent voir clairement, quelles que soient les conditions météorologiques. Pour le conducteur d'un navire, le temps froid ou humide peut avoir un effet préjudiciable sur la visibilité, tout comme la fatigue causée par de longues heures de travail. Que ce soit en mer ou au port, une excellent visibilité est un élément crucial pour le maintien de la sécurité.

Template DriveTech parvalux essuie-glace

B. Hepworth & Co Ltd a une histoire remarquable qui remonte à la fin des années 1860. Depuis ses débuts dans la fabrication de produits chimiques pour l'industrie du tapis, la société s'est développée pour devenir un fabricant de premier plan de systèmes d'essuyage de pare-brise, d'équipements de lavage et de systèmes de contrôle associés. Avec une usine de 3 900 m² à Redditch, au Royaume-Uni, et un réseau mondial de distributeurs de produits chimiques, l'entreprise est devenue l'un des principaux fabricants de systèmes d'essuyage de pare-brise, d'équipements de lavage et de systèmes de contrôle associés. L'entreprise exporte ses produits maritimes, ferroviaires et automobiles dans plus de 50 pays. Hepworth a acquis une réputation enviable pour la conception et la construction de systèmes de pointe qui fonctionnent de manière fiable, même dans les conditions climatiques les plus difficiles.

Des solutions de motoréducteurs haute qualité

Depuis plus de 25 ans, le groupe Hepworth fait appel à Parvalux pour fournir des motoréducteurs de fabrication britannique qui offrent fiabilité, qualité et performance exigées par leurs clients. En activité depuis 1947 et avec trois usines dans le Dorset, Parvalux Electric Motors est le plus grand fabricant britannique de motoréducteurs de puissance fractionnée.

Hepworth a choisi le motoréducteur compact Parvalux Viper3 pour alimenter ses systèmes d’essuie-glace de train parce qu'il a été conçu spécifiquement pour offrir une grande fiabilité et nécessiter peu de maintenance - deux éléments décisifs dans des environnements d'exploitation difficiles où le faible coût de propriété est une exigence et où l'espace est précieux. Le Viper3 a un indice de protection IP67, une conception à larges balais pour minimiser l'usure à des vitesses de fonctionnement plus élevées et une faible usure des engrenages rendue possible grâce à l'utilisation de matériaux composites, d'un engrenage de grand diamètre et d'un axe monobloc. Viper3 est également conforme aux normes EN50121-3-2 2015 pour l'intégration d'appareils sur le matériel roulant ferroviaire.

Template DriveTech parvalux essuie-glace2
Template DriveTech parvalux essuie-glace4
Template DriveTech parvalux essuie-glace2
Template DriveTech parvalux essuie-glace4

1/2


Le moteur Parvalux SD29 et le réducteur M box sont également spécifiés par Hepworth pour fournir la puissance d'entraînement dans les systèmes d'essuie-glaces marins de la société. Installés sur certains des plus grands navires de haute mer du monde, ainsi que sur des remorqueurs et autres embarcations, les motoréducteurs Parvalux fournissent la solution d'alimentation fiable et robuste requise.
 

«Au fil des ans, Parvalux est devenu un important partenaire d'approvisionnement pour le groupe Hepworth»

Bert Thijssen, directeur des ventes et du marketing, déclare : « Au fil des ans, Parvalux est devenu un important partenaire d'approvisionnement pour le groupe Hepworth. Nous utilisons les motoréducteurs Parvalux dans nos systèmes axés sur le maritime et le rail parce qu'ils offrent les performances et la fiabilité que nos clients attendent de chaque produit Hepworth. Hepworth est un fabricant britannique qui travaille dur et qui est fier de son histoire d'innovation. Nous sommes toujours ravis de travailler avec des fournisseurs dont l'éthique correspond à la nôtre ».

Catalogue

Parvalux by maxon

Découvrez une large gamme de moteurs et motoréducteurs électriques robustes et performants pour vos applications industrielles, de santé et de loisirs.

TELECHARGEZ GRATUITEMENT
Auteur: maxon France

© by © maxon motor ag