maxon Innovation
«Notre objectif, depuis le début: des émissions nettes nulles»


Regrouper en un seul lieu les trois ateliers de production, les bureaux et les collaborateur·rice·s de la famille Paravalux: telle était la motivation pour donner un nouveau siège à l’entreprise reprise par maxon en 2018. Le nouveau siège est plus qu’un nouveau bâtiment: c’est une profession de foi en matière de développement durable. Doug Sheppard, Managing Director de Parvalux, à propos des matériaux à bonne efficacité énergétique, des énergies renouvelables et de la valeur ajoutée que constitue un jardin.
Qu’est-ce qui fait la particularité du nouveau siège Parvalux?
Dès le début du projet, l’enjeu était de limiter autant que possible l’impact environnemental du bâtiment. Notre objectif: réduire à zéro les émissions nettes de carbone lors de l’exploitation. Nous avons donc choisi les matériaux en fonction de leur efficacité énergétique. Pour assurer une production d’eau chaude écologique et pour chauffer le bâtiment, nous utilisons des pompes à chaleur aérothermiques. Pour la préparation des fondations, environ 7000 tonnes de briques et de béton provenant des anciens bâtiments du site ont été réutilisées. Mais surtout, l’usine abrite l’une des plus grandes installations photovoltaïques jamais installées sur un seul bâtiment dans la région. J’ai vu le toit de mes propres yeux: l’installation est vraiment gigantesque!
À quoi sert l’énergie solaire ainsi produite?
Non seulement nous pouvons couvrir la totalité de la consommation d’électricité nécessaire à l’exploitation du bâtiment, y compris l’éclairage, les ascenseurs et les équipements de bureau, mais il nous reste même un excédent de plus de 23 000 kWh par an. Ils sont injectés dans les procédés de production et réduisent donc la quantité d’énergie verte que nous absorbons du réseau. Le surplus d’énergie alimente les stations de recharge de véhicules électriques. C’est un coup de pouce pour nos collaborateur·rice·s qui souhaitent passer à des formes de mobilité douce.
Pourquoi accorder une telle importance à la durabilité?
Nous entendons mener nos activités sans impact négatif sur l’environnement et la société, et ce, depuis la source d’approvisionnement et tout au long du cycle de vie d’un produit. Il fallait donc mettre de l’ordre dans notre maison, comme on dit en Angleterre. Le nouvel édifice est un grand pas dans la bonne direction. D’ici 2030, il sera plus que neutre sur le plan climatique, car nous produisons un surplus d’énergie. Et nous en sommes fiers.
Les plus grands défis?
Disons-le tout net: l’efficacité énergétique a un prix. Pour concilier notre souhait de durabilité avec des considérations budgétaires, nous avions besoin des bons partenaires.
Les travaux touchent à leur fin, quel est l’état d’esprit des collaborateur·rice·s à l’approche du déménagement? L’excitation? La nostalgie?
Notre ancien siège avait été construit en 1961. Depuis, nous avons grandi et le bâtiment d’origine a pris de l’âge. Les collaborateur·rice·s se font une joie d’aller manger dans une grande cantine, de travailler sur des machines de pointe et dans un environnement moderne. Désormais, nous aurons suffisamment de salles de réunions à disposition, mais aussi davantage d’endroits qui permettront de se rencontrer pour encourager la curiosité et la coopération. Bien entendu, le nouveau bâtiment est accessible aux personnes à mobilité réduite et dispose d’installations neutres en termes de genre. Et en mettant à disposition des salles polyvalentes à des fins personnelles et religieuses, nous soutenons activement le bien-être de tou·te·s les collaborateur·rice·s, y compris celles et ceux issu·e·s de l’immigration.
Et vous, qu’attendez-vous avec le plus d’impatience?
Personnellement, j’ai hâte de voir le jardin où les collaborateur·rice·s pourront faire pousser des fruits et légumes. Tout le monde n’a pas un jardin chez-soi, dans un contexte d’inflation c’est donc une petite aide, et c’est une contribution au bien-être personnel. La terrasse sur le toit sera l’endroit parfait pour prendre un café tranquillement ou organiser un barbecue avec les collègues. Mais je suis quelqu’un de pragmatique, et j’ai réellement hâte de pouvoir travailler sur des solutions moteur géniales dans un centre de production de niveau mondial, avec une main-d’œuvre motivée et hautement qualifiée. Et que tou·te·s les collaborateur·rice·s Parvalux soient rassemblé·e·s sous un même toit.
Au sujet de Parvalux
Le fabricant britannique de motoréducteurs élargit la gamme de produits maxon de entraînements performants, utilisés notamment dans les domaines de la technique médicale et de l’automatisation industrielle. Fondée en 1947, Parvalux est établie depuis 1957 dans le Dorset, dans le sud-ouest de l’Angleterre. En déménageant, l’entreprise rachetée par maxon en 2018, regroupe ses trois sites dans la région pour répondre à la demande toujours aussi forte de ses produits depuis des années. Le nouveau siège social de Technology Road à Poole, près de Bournemouth, permet non seulement d’augmenter l’efficacité de la production, mais aussi de doubler si nécessaire la surface utile.
L’engagement de maxon
La quête de durabilité et de formes de travail novatrices est aussi une caractéristique de maxon. Ainsi, sur le site de production de Bournemouth, maxon a investi environ 29,8 millions de livres dans le développement et la construction du nouveau siège social de Parvalux, frais de terrain compris, et 3 millions de livres dans l’achat de machines de production de pointe.