maxon Story
Ressources cachées
La surface de l´océan renferme de nombreux secrets – des abysses inexplorés, des formes de vie allant du bizarre au monstrueux et des ressources précieuses. Pour découvrir ces ressources, une entreprise norvégienne a mis au point une technique permettant de scanner le fond de l´océan de manière très détaillée.
À une profondeur de 1 000 mètres, il fait froid et sombre. Aucune lumière naturelle ne perce jusqu´ici. Seules des silhouettes apparaissent tout d'abord dans la lumière éblouissante des projecteurs du robot sous-marin. Puis d´étranges objets à trois pieds apparaissent au fond de l´océan. Ce sont des stations réceptrices d´ondes électromagnétiques transmises dans le plancher océanique, chargées de visualiser les strates géologiques et découvrir éventuellement des gisements de ressources.
Quand les compagnies pétrolières veulent savoir si un forage en profondeur justifie l´investissement, elles utilisent fréquemment la technologie CSEM (Controlled Source Electro Magnetic). Cette technologie se base sur les différences de résistance électrique des différentes strates du sol, qui fournissent des informations sur l´emplacement et la dimension des gisements de pétrole. La technologie CSEM utilise une source d´énergie très puissante pour générer un champ électromagnétique, ainsi que plusieurs récepteurs qui mesurent ces champs. Ces récepteurs sur trépieds sont placés sur les fonds marins et captent les signaux électromagnétiques modifiés par les couches qu´ils ont traversées.
Un lieu sous les mers
En 2016, la société norvégienne Petro-Marker a installé 25 nouveaux trépieds en mer du Nord. La particularité de cette nouvelle méthode de mesure est que, contrairement aux autres méthodes, elle utilise un émetteur et un récepteur verticaux pour découvrir les ressources sous le sol. Cela permet d'obtenir une résolution bien plus fine et une mesure des données pouvant atteindre 5 000 mètres sous le sol océanique, affirme la société.
Les trépieds mesurent environ 4 mètres de haut et sont fabriqués à partir d´une combinaison de fibres de verre et de mousses spéciales. Du fait de la sensibilité de l´électronique, il est impossible d´utiliser des composants métalliques. Si loin sous la surface, la pression est extrême et l´eau salée est corrosive.
Entraînements sous-marins pour assurer un alignement vertical
Pour saisir les données électromagnétiques avec précision, les antennes doivent être alignées perpendiculairement au fond de la mer – ou aussi proche que possible de la perpendiculaire, car le fond de la mer n´est pas toujours plat. Pour cela, la société a mis au point de nouveaux récepteurs qui permettent d'aligner les antennes à la verticale, au centre des trépieds, avec une grande précision. C´est dans cette applications que les caractéristiques des entraînements de maxon motor s'expriment pleinement.
Les entraînements sont installés à l´extrémité inférieure de l´antenne du récepteur pour l´orienter à la verticale si besoin est. La solution d´entraînement maxon est idéale grâce à sa conception compacte et à son faible poids. La pièce maîtresse du système d´entraînement sous-marin rempli d´huile est une combinaison moteur-réducteur, comprenant un moteur DC sans balais (BLDC) et un réducteur planétaire.
Le système est complété par un contrôleur (EPOS) et un compensateur. Les unités sont gainées de plastique pour les protéger de la corrosion. Plusieurs modifications ont été apportées pour répondre aux spécifications de cette application: Le moteur EC-i 40 et le réducteur planétaire GP 42 sont personnalisés, et le compensateur n´est pas non plus un produit du commerce. Un double joint reproduisant la technologie caractéristique des sous-marins garantit que le système est capable de résister à l´énorme pression de l´eau.
L´électronique de commande de l´entraînement sous-marin est logée dans une sphère de verre à pression neutre, capable de résister à des pressions allant jusqu´à 600 bar – l´un des défis de cette application extrême. Carsten Horn, responsable du projet Aquatic Solutions chez maxon motor Sexau: «C´est un projet très intéressant qui utilise les nouveaux entraînements sous-marins. La réussite de l´essai de ces trépieds en mer du Nord prouve que la technologie de maxon fonctionne extrêmement bien.»
Copyright:
PetroMarker